This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 F021's Fapi_checkFsmForReady()

Guru**** 2577325 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634097/tms570ls3137-about-f021-s-fapi_checkfsmforready

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

在我的客户程序中、"Fapi_checkFsmForReady"可能会等待就绪100毫秒或更长时间。

此时间是否合理?

是否禁止在此就绪等待期间中断?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki 您好!

    我已经复制了我们的 F021专家在这篇文章中的一位专家、但是、您能否提供有关用例的更多详细信息以及如何调用此函数? 我知道有一些函数可用于编写背景中可能发生的数据、因此我想知道您的客户使用此函数调用的方式是什么? 它是 FEE 驱动器的一部分还是引导加载程序应用程序的一部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢你的答复。

    这是 FEE 驱动器。我的客户正在使用用户程序中的闪存写入任务。

    [引用 user="Chuck Davenport">Sasaki 您好、

    我已经复制了我们的 F021专家在这篇文章中的一位专家、但是、您能否提供有关用例的更多详细信息以及如何调用此函数? 我知道有一些函数可用于编写背景中可能发生的数据、因此我想知道您的客户使用此函数调用的方式是什么? 它是 FEE 驱动器的一部分还是引导加载程序应用程序的一部分?

    [/报价]

    哪些函数可用于写入后台可能发生的数据?

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki 您好!

    Bank0和 Bank1是主闪存、组7用作仿真 EEPROM (FEE)。 如果您想擦除/编程 EEPROM、请使用 HALCoGen 生成的 FEE 驱动器。

    FEE 驱动器中有多个 API。 有些是同步的、有些是异步的(TI_FEE、TI_FEE、WriteAsync、TI_FeeManager 等)。 异步 API 在后台执行。

    整个 EEPROM 的最大编程时间(64KB)可能高达330ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ-San、您好!

    感谢您的支持。

    另请告诉我以下内容。

    [引述]

    在我的客户程序中、"Fapi_checkFsmForReady"可能会等待就绪100毫秒或更长时间。

    此时间是否合理?

    是否禁止在此就绪等待期间中断?

    [/报价]

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    闪存操作不禁止该中断。 闪存操作在后台的闪存包装程序中运行。 擦除整个存储块可能需要更长的时间。 这是擦除/编程时间:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ-San、您好!

    感谢您的支持。
    此外、请告诉我。
    在 F021的 API 中是否有禁止中断的规定?

    此致、
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    F021 API 不会禁用中断。
    但是、当一个扇区擦除等活动闪存操作被执行时、如果 CPU 访问同一扇区、直到闪存操作完成、中断被冻结。 这与 F021 API 无关,它是硬件实现。

    注:不要尝试访问正在进行闪存操作(如擦除)的扇区。 由于擦除需要更多的时间、因此如果 CPU 执行任何意外或闪存访问、中断也会被挂起这么长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Prahtap–San、

    感谢您的支持!!
    我明白了。

    此致、
    Sasaki