This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:评估套件 TMDXRM57LHDK 上 SRAM 接口的示例或演示

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634981/ccs-examples-or-demo-for-sram-interface-on-the-evalkit-tmdxrm57lhdk

主题中讨论的其他器件:TMDXRM57LHDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我非常想了解评估套件 TMDXRM57LHDK 上 SRAM 接口的示例或演示? 在 HAL 代码生成器中要做什么?

BR

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mercel、您好!

    您是指在 HDK 上读取/写入 SDRAM 的软件示例代码吗? RM57上的 EMIF 模块可以支持同步存储器和异步存储器。 同步存储器使用 CS1、其他异步存储器使用 CS2.CS4等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、是的、我正在寻找读/写示例、而是针对 SC0的异步存储器。 遗憾的是、HDK 上的 SDRAM 是同步存储器。 BR Marcel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也想!我想吃样片!