大家好、
我们使用 TMS570LC43运行、我们需要知道软件事件和 GPIO 输入边沿之间的时间。
我们假设我们有两种解决方案:
-使用 RTI 模块:当软件事件发生时,我们可以读取 RTI 计数器,当 GPIO 边沿发出中断时,我们可以得到计数器并产生不同的结果。 问题是 CPU 在每个 ms 输入6到10个 GPIO 时的功耗。
对于 N2HET:我认为这是可能的,但我对这个主题非常陌生,我不知道如何开始。 主要优势是 CPU 消耗为零。 您有什么可以帮助我们的东西(示例 HET 代码或 HET 指令要使用)。
非常感谢您的帮助
Alain