This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:LAUNCHXL2-RM57L 的 Booster Pack

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635607/launchxl2-rm57l-booster-pack-for-launchxl2-rm57l

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

您好!

请查看 Booster Pack Checker https://dev.ti.com/bpchecker/

似乎没有适用于 Hercules LAUNCHXL2-RM57L 的 Booster Pack。

是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、但我认为这是因为 Hercules 是面向工业、医疗和其他应用的微控制器。

    我认为 BoosterPack 专门用于大学生可以进行的快速开发和集成、但一些 BoosterPack 可适用于 Hercules 系列。

    • Hercules RM46与 Edu分数 BoosterPack (作者 )

    要了解有关 LaunchPad 的更多信息、或者如果您想了解可以使用 Hercules 执行的操作、我邀请您访问"启动您的设计"。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    正如 Martin 所说、许多 Booster Pack 都面向 DIY、自学或学生。 但是、Booster Pack 连接器在某种程度上实现了标准化、因此我们为这些引脚提供的许多功能都符合标准、或者也可以根据 Martin 的文章中所述的可用 Booster Pack 进行调整。 例如、NHET 引脚可以用作定时器引脚或 GPIO 的用途。 此外、即使默认功能可能与 Booster Pack 不一起、也可以使用多路复用功能之一。 最后、您必须进行引脚对引脚比较、并评估是否可以使用特定的升压器。

    最后、如果有您感兴趣的特定 Booster Pack、请告知我们、我们可以告知您是否可以对其进行调整、甚至可以在有其他替代方案时提供指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Martin 和 Chuck、我有兴趣测试 Hercules 平台的所有功能、因此我也有兴趣测试 Booster Pack 兼容性、
    www.ti.com/.../LAUNCHXL2-RM57L 讨论了 BoosterPack 插件模块、但好的、需要重映射、而不是直接插件。
    谢谢、
    Antonio