This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:检索 USB 描述符的 USB 堆栈会产生硬故障

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635305/tm4c123gh6pm-usb-stack-retrieving-usb-descriptors-produces-hardfault

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我将使用 Win10上的 CCS v7开发具有 Tiva C Launchpad 的复合器件。

当使用 USBTreeView 对 USB 描述符进行 quering 时、UC 会产生硬故障。

读取 spmU043 诊断 StellarisRegistered微控制器中的软件故障,它表示可以使用 NVIC_FAULT 寄存器读出故障地址。

NVIC_FAULT_STAT 在0x8200:精确总线错误和地址故障位被置位。

NVIC_FAULT_ADDR 指向0xFFFFFFFF、这很奇怪。

NVIC_HFAULT_STAT_DEforced 位也会置位。

NVIC_ACTIVE0为0

NVIC_ACTIVE1为0x1000

在 数据表中的异常模型中查找此示例、可知它是一个 USB 故障(中断编号44)

您能告诉我如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oliver、

    这是 TivaWare 的 USB_DEV_cserial 复合器件示例和 Windows 10的已知问题。

    本主题包含一个完整的主题、其中包括一个适用于少数用户的权变措施、您可以在此处看到 :e2e.ti.com/.../2268171

    此问题在我们的结尾仍然是一个未解决的未决问题、即描述符需要更新以实现 Windows 10兼容性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Ralph Jacobi
    这对我非常有帮助。