This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:Tiva c 123g launchpad UART0是否断开?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635297/tm4c123gh6pm-tiva-c-123g-launchpad-uart0-broken

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我最近在 UC 的 ICDI/UART0上提出了一个问题。

解决 UART0的 ECHO_UART /uartstdiopint 调用等示例不会在控制台上创建任何输出(HTerm、PuTTy、CCS)。

在刚开箱即用的 Tiva Launchpad 上使用相同的程序在将输出打印到控制台时可以正常运行。

我正在使用 win10上的 CCS v7进行开发。

这是硬件故障还是软件故障?

您的任何人是否也遇到过此问题?

这可能是 PC 端驱动器问题吗?

三个不同的 Launchpad 上存在此问题。

也许您可以向正确的方向指出我。

如何进行调试?

我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oliver、

    您的终端软件有哪些设置? 默认情况下、大部分波特率设置为9600、但对于 TM4C 示例、您需要使用115200bps 和8N1。

    UART_ECHO 项目适用于使用 CCS 7.2的 Win 10上的 ME (过去也适用于7上的 ME)、因此我首先要了解 UART 终端设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    您的建议(检查终端的串行设置)确实有效-但对于海报的声明:
    "在刚开箱即用的 Tiva Launchpad 上使用相同的程序在将输出打印到控制台时可以正常运行。"

    他在这里(我认为)错过的是"未能表示"可能的时间过长和/或设置更改"(在终端端)、这可能"断开了(以前工作的)链接!"   一个简单的事实是,"一旦工作",不能保证这种工作"总是工作!"   实际上、可能已经发生了变化。   相反-应该立即执行"A-B 测试"!   (公司/我早就注意到、"结果变化"-当适当的"A-B 测试"规则被绕过时...  "一点也不清楚"-现在...

    像往常一样、"Devil lurks (非常多)在这样(未完全传达)的细节中...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、谢谢您 Ralph、

    UART_ECHO 示例(删除了所有这些图形内容)在所有 Tivas 上正常运行。

    我对工作中和非工作中的 Tiva 使用相同的终端设置。
    数据设置为数据/奇偶校验/停止:8/n/1。 使用错误的波特率会产生错误的数据(如预期的那样)、但仅在有效的 Tiva 上。 其他的则保持沉默。
    直接 A-B-B 差分是切换端口号。 终端软件和开关 Launchpad 中的应用。