This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:QSSI 作为 SPI

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635380/tm4c129xnczad-qssi-as-spi

器件型号:TM4C129XNCZAD

如何使用 QSSI 作为 SPI 向串行 DAC 提供数据。 我不知道哪条线路将连接到微控制器的另一条线路

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gurpreet、

    我不确定 QSSI 是否适合您的应用。 您能解释一下为什么要将 QSSI 用于 DAC 吗? QSSI 通常用于 QSSI 闪存等存储器扩展...

    您是否已开始使用与 SPI 配合使用的 DAC?

    如果是、您为什么认为 QSSI 对您的应用有利?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的感谢您的回复

    我使用的是 tm4c129xnczad 微控制器、不知道如何将数据发送到 SSI 以外的 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gurpreet、

    好的、您可以将 SSI 与 DAC 配合使用。 然后、我将再次提出我的问题、为什么您甚至需要为此应用使用 QSSI? 您能否解释一下您使用 QSSI 的目标是什么? 在我了解您使用的原因以及如何设置电路之前、我无法真正为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个串行 DAC 7731和一个 tm4c129x 微控制  器、我想以任何方式向 DAC 发送数据。 请引导我获取此信息。 我问了很多专家,他们建议使用 SSI 端口,其中 SSi0tx 到 SDI 端口、SSIFss 到 cs、SSICLK 到 SCLK。 现在、您将会说什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gurpreet、

    好的、我认为数据表演示可能会引起一些困惑。 QSSI 模块允许使用"传统"SSI 模式-在我看来、术语很糟糕、我不认为它有什么遗留问题、但我不同意-当使用传统 SSI 模式时、您会将 SSIxClk 用于 SPI 时钟、将 SSIxFss 用于芯片/从选择、 然后是 SSIxTX 的 SSIxXDAT0 SSIxRX 的 SSIxXDAT1。  之前每个引脚名称中的 x 是 SPI 通道编号的占位符。

    因此、您要做的是使用数据表中所述的传统 SSI 模式、然后您无需为 QSSI 模块的任何超时功能造成混乱。

    如果您需要任何示例代码、您可以在 TivaWare 的[安装路径]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals\SSI 下找到基本的 SSI 示例