This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:GPIO 输入转换(上升和下降)时间要求问题

Guru**** 2939720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/633564/rm44l520-gpio-input-transition-rise-and-fall-time-requirement-question

器件型号:RM44L520

你好、冠军

客户提出的一个问题是、从数据表中可以看出、它要求输入信号 TIN_SLEW 在1ns 内、那么如果 IO 输入中的 RC 电路大于1ns、会导致什么问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您提出这个问题。 该规范旨在确定允许的输入的最快上升时间。 即、从 VIL 到 VIH 的时间应不小于1ns。 这是一个文档错误、因为我认为您对它的解释是规范中更真实的含义、与我们的意图不符。 我将在即将发布的 Hercules 产品说明书中输入一个错误报告以确保修复。再次感谢您向我们指出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck

    客户和我感到困惑、因为这些数据与 CMOS 输入转换时序不同、如下面的 POST 和图3中的表所示。

    https://e2e.ti.com/support/interface/other-interface/f/146/t/473633

    如果 RM44只有1ns 的最小压摆时序、那么从 VIL 到 VIH 的信号的最大时序是多少。 我想输入信号不应太慢。  

    另请参阅此文档 :http://www.ti.com.cn/cn/lit/wp/slla364a/slla364a.pdf ,GPIO 输入中的 cusotmer RC 电路不应使信号过慢。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck

    您可以帮助评论其他问题吗?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    这是特定于器件的特性、将取决于器件级实现和特定于过程的特性。 您提到的帖子和您发布的能力适用于其他甚至未识别的设备。 我相信、从文章中可以看到、它甚至是一个模拟器件、因此其特性和关注点将会非常不同、因为基础构建块、晶体管类型、工艺和总体技术将会非常不同。

    如果上升时间延长(压摆率较慢)、则 MCU 输入缓冲器不会"影响"输入缓冲器的物理电路。 但是、它将影响 MCU 逻辑所看到的值。 即、我们有一个 VIL 值、在该值以下、我们将看到输入为0、同样、我们指定了一个 VIH 值、在该电压电平以上、我们将始终读取输入为1。 数据表中这些值的规格代表了 TI 的承诺、即始终如一。 读取这些输入的逻辑是数字逻辑、因此它将仅为1或0。 如果压摆率非常慢并且 V5140 <VIN 花费了大量时间

    如果我们考虑您所链接问题的输入特性、则输入频率为33MHz、输入电压斜升速率为~30nS。 这完全在输入信号的正常斜坡内、我认为不需要对输入进行任何特定处理。 用户可以实现对输入的冗余读取、以确保该值已"稳定"、并且您不会在输入斜坡中间值处读取。