This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:在定制板上上传 Energia sketch

Guru**** 2580755 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, ENERGIA, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634992/tm4c1294ncpdt-energia-sketch-upload-on-custom-board

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLENERGIATM4C123MSP-FET

我有 Tiva EK-TM4C1294XL Launchpad 定制板、不带 ICDI (电路调试器接口)。 我应该如何转储 Energia sketch 以对其进行编程? 我是否需要使用虚拟 launchpad 并使用其 ICDI 接口对外部定制板进行编程? 如果是、您可以在详细步骤中解释我吗?

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Techinspirred、您好!

    据我所知、Energia 平台仅为 TI LaunchPad 设计、因此我认为是的、您需要使用 ICDI 接口对定制板进行编程。

    您基本上需要做的是通过 EK-TM4C1294XL LaunchPad (R6、R7、R8、R10、R11、 R15、R16)、然后为 X1安装接头、并将接头的 ICDI 侧连接线连接到定制板。

    这通常由 MSP430板完成、这一点很好记录下来、因此对于 TM4C 硬件而言、这是完全可行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、


    感谢您的回复。


    我已将 Energia sketch 导入 CCS 6.1、然后使用 TM4C123 LP (作为虚拟 LP、并希望使用其 ICDI 对我的定制板进行编程)。 我遵循了下面提供的信息。

    然后尝试在 CCS 中编译代码,它的编译很好,但当我尝试调试代码时,它显示一条错误消息:“Error connecting to Target”(连接到目标时出错)。


    然后我尝试了 Energia:
    我在 Energia 环境中使用了 TM4C123 LP ,与上述自定义板的连接相同,并尝试上传代码,但显示消息:找不到任何 ICDI 设备。


    该过程中是否有问题、因此我收到此错误?


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Techinspirred、您好!

    通常、这样的错误意味着它无法与目标正常通信。 您以前是否能够对定制板进行编程、因此是否知道所有 JTAG/编程方面的设计都正确?

    只需仔细检查、但电路板之间是否有公共 GND 连接?

    您是否在 RST_n 引脚上看到3.3V 电压?

    此外、为了简单起见、您是否还可以先尝试刷写 Blinky 或类似定制板的内容? 我们知道 CCS 项目也是100%正确设置的(虽然我怀疑这是问题、但最好消除所有变量...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"] Energia 平台仅用于 TI LaunchPad 的设计

    嗯,嗯,嗯。。。。

    真的吗?

    这似乎是一个相当严重的缺陷。

    [报价用户="Ralph Jacobi"]对于不受上述规则约束的 EVM、此评估板/套件/模块仅用于工程开发、演示或评估目的[/报价]

    增强的效果。 BTW、没有迹象表明我可以发现它们"受上述规则的约束"

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    嗯、我确实提到了"我所知"、所以可能当时我错了。 我从未在 LaunchPad 之外使用过 Energia、但坦率地说、我从未需要对其进行过详细研究。 不过、我仍然认为该设计考虑到了 LaunchPad、因为它实际上是一个高级开发平台、可提供与 Arduino 类似的平台。 老实说、从更广泛的角度讲、我可以肯定地看到 MSP-FET 是 Energia 可能支持的东西(由于43oh 论坛的缘故、MSP430有更多的 Energia 开发)、但我不知道他们是否支持 XDSv100/200或 J-Link 等 就像我说的那样,从来没有真正的混乱。 遗憾的是、在 TM4C 方面、我们目前不支持 Energia。。。 即使在 Energia 页面上、它也会将所有支持问题发送至 forum.43oh.com/.../

    也就是说、如果 Techinspirred 使用 ICDI 进行编程、那么它应该起作用、因此、询问如何在这里对 sketch 进行编程肯定比在 Energia 论坛上进行编程更合适。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该注意的是、(某种方式)非常"低 Energia"似乎(小于)"受启发?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]嗯,我确实提到了'我的知识'[/引用]

    是的、但这甚至应该是可能的答案、嗯... 让我们说惊讶。

    Robert

    但是、它确实确认了"类似"的平台只是业余爱好者平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、非常好。 我认为、有人曾尝试并提前推动 Energia 不仅仅是一个业余爱好者平台、但我最近还没有看到过什么其他东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]您是否在 RST_n 引脚上看到3.3V 电压?

    是的、我在 RST_n 引脚上获得3.3V 电压。 我在这里还缺少什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Techinspirred、您好!

    您好像已经验证了我的上述帖子、我的一个问题是否引导您找到了解决方案?

    如果没有、您能否在该帖子中为我的其他问题提供答案? 如果不了解您的电路板和设置的更多信息、我不能建议可能的"演示"步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的回复!

    是的。。。 您提供的解决方案已引导我检查 VDDA 引脚上的电压。 该引脚的电压轨应为3.3V、如果是定制板、则该引脚的电压轨不是3.3V
    现在、代码转储到我的定制板、但现在它不会获取 IP 地址。 我将在新主题中发布此问题。

    此致、
    技术尖头