This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:即使 PARFLG 为0、在 VIM_SRAM_奇 偶校验_TEST 之后、有时会多次调用 FBPARERR 地址

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634331/rm48l952-fbparerr-address-is-called-sometimes-multiple-times-after-vim_sram_parity_test-even-parflg-is-0

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGENSEGGER

您好!

是否有什么想法 在执行 VIM_SRAM_parity 测试后偶尔会导致多个 FBPARERR 调用、并且在进入 FBPARERR 函数时、PARFLG 为0、因此不应出现任何奇偶校验错误?


伪代码:

锁定调度程序
禁用 IRQ
(笑声)
       否则(eTest =DIAG_TEST_CPU_VIM)
       {
           if (ptTest->eTest == VIM_SRAM_parity)
           {
               DBG_PRINT ("VIM PARTEST 开始:%u us\r\n",HAL_u32TimeGet ());
           }
           bRetVal = sl_SelfTest_VIM (ptTest->eTest);
           if (ptTest->eTest == VIM_SRAM_parity)
           {
               DBG_PRINT ("VIM PARTEST 结束:%u us,FLG:0x%x\r\n",HAL_u32TimeGet (),SL_vimParREG->PARFLG);
           }
           failInfo = ST_PASS;//通用变量始终通过
       }
(笑声)
启用 IRQ
解锁调度程序

##伪代码结束

这种代码会生成以下调试打印

DIAG:测试已启动、53247080 ms
已跳过 CCM 测试
VIM PARTEST 开始:1716472897us
VIM PARTEST 结束:1716472932us、FLG:0x0

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 1716472985us ==

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 1716473042 us ===

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 1716473098 us ===

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 1716473154us ==

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 1716473210us ==

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 1716473266us ==

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 1716473322us ==

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 171647338us ==

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 17164734us ==

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 1716473490 us ==

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 1716473546us ==

==VIM_PARFLG:0x0 =

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 1716473602us ==
DIAG:测试通过、53259080 ms


我的 FBPARERR 函数看起来是这样的(基本上与 halcogen 版本完全相同、但这不会尝试恢复矢量内容、因为 sl_ESM_Init()& vimChannelMap()修改了矢量、因此 Halcogen 代码会恢复错误的矢量):

_IRQ
静态空 vimParityErrorHandler( void )

   typedef volatile struct vimRam
   {
       t_isrFuncPTR ISR[VIM_CHANNELS];
   } vimRAM_t;

   #define vimRAM ((vimRAM_t *) 0xFFF82000U)

   /*标识损坏的地址*/
   uint32 u32ErrorAddr = VIM_ADDERR;
   /*识别信道编号*/
   uint32 u32ErrorChannel =(uint32)((u32ErrorAddr & 0x1FFU)>> 2U);
   /*清除奇偶校验错误标志*/
   if (VIM_PARFLG == 0U)
   {
       DBG_PRINT ("\r\n=VIM_PARFLG:0x%x =\r\n"、VIM_PARFLG);
   }

   VIM_PARFLG = 1U;

   if (u32ErrorChannel < VIM_CHANNELS)
   {
       (void) vimRAM->ISR[ u32ErrorChannel ];/*lint !e9078 !e923 */* r11.4 & r11.6 pd *//重新读取同一个矢量

       if (VIM_PARFLG!= 0U) //测试是否再次出现奇偶校验错误
       {
           dbg_print_panic ("\r\n\r\n=VIM RAM 奇偶校验错误-永久错误:%u =\r\n\r\n"、u32ErrorChannel);
           WOS_vInfiniteLoop ();
       }
       其他
       {
           /*临时错误,确认参数已足够*/
           DBG_PRINT ("\r\n=VIM RAM 奇偶校验错误-通道:%u @%u us =\r\n"、u32ErrorChannel、HAL_u32TimeGet ()));
       }
   }
   其他
   {
       dbg_print_panic ("\r\n\r\n==VIM RAM 奇偶校验错误-通道错误:%u =\r\n\r\n"、u32ErrorChannel);
       WOS_vInfiniteLoop ();
   }


这是我的 FBPARERR 分配:
       vimInit();
       /*覆盖 HALCoGen 函数、因为它会从 ROM 表中恢复矢量、但矢量由 SafeTI 和修改
          vimChannelMap()函数--从 ROM 恢复不可靠,需要自己的备份 RAM 表
          但是、每次执行修改 VIM RAM 的操作时、它也需要手动更新*
       VIM_FBPARERR =(uint32) vVimParityErrorHandler;/*lint !e9074 !e923 *//* r11.1 & r11.6 pd */


在所有这些打印过程中、很少发生、例如2小时内一次、甚至很少发生、 在每12秒运行一次的 VIM_SRAM_奇 偶校验测试之后、每次都会发生这种情况、因此类似于~每1000次测试都会导致 FBPARERR 调用、当这种情况发生时、FBPARERR 会连续多次被调用、如打印和代码所示 PARFLG =0、因此任何人都不应调用该 FBPARERR 函数。

另请注意、在退出 VIM_SRAM_parity 测试时、PARFLG 已经为0、在这种情况下、就像在没有发生虚假 FBPARERR 调用的情况下一样、以下是 OK / NORMAL 情况的一个示例:
DIAG:测试已开始、62843080
已跳过 CCM 测试
VIM PARTEST 开始:2722538305us
VIM PARTEST 结束:2722538340us、FLG:0x0
DIAG:测试通过、62855080


此处还有1张打印输出 PAR_FLG 的照片、可以看到、调用 PAR_FLG 时、虚假呼叫之间的"us"时间现在比调用 PAR_FLG 时的~~38us 更短

VIM PARTEST 开始:49076996us

VIM PARTEST 结束:49077029us、FLG:0x0

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 49077063us ===

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 49077101us ==

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 49077139us ==

===VIM RAM 奇偶校验错误-通道:2 @ 49077176us ==



问题1:为什么 FBPARERR 地址偶尔被调用、即使 PARFLG 为0?
问题2: 为什么 FBPARERR 地址被伪调用多次、以防它被调用一次、因为奇偶校验错误处理程序函数会测试奇偶校验错误不再有效-如果它仍然有效、它通过保持在这个处理程序函数内的无限循环来将 CPU 暂停至 IRQ/FIQ 模式?
问题3:为什么 FBPARERR 地址调用看起来仅出现在 VIM_SRAM_parquiation_test 之后?

问题4:是否有任何建议要做什么或如何避免这些意外的 FBPARERR 地址调用? 显然、应该首先检查 PARLFG、如果为0、则不执行任何操作- HalCoGen 函数看起来有与进入奇偶校验处理程序函数时它不检查 PARFLG 相同的问题...

我还将"防护装置打印"设置为模模块中断、以确定在 SafeTI 中用于测试 VIM 的"保留"VIM 矢量将不会被调用。 看不到这种幻象打印、所以没有人真正调用这个矢量、所以 VIM 不应该尝试加载那个矢量、这意味着 VIM 不应该检测到奇偶校验错误、这意味着即使一次也不应该调用 FBPARERR 地址...
void phantomInterrupt (void)

/*用户代码开始(2)*/
   #include "macros.h"
   DBG_PRINT ("IRQ:幻象\r\n");
/*用户代码结束*/


我还启用了来自 ESM 的 IRQ 通知器、出现了情况奇偶校验错误(通道15)、并且在这些虚假调用之前/之后 ESM IRQ 都没有信号、表明 VIM 中没有真正的奇偶校验错误
esmREG->IESR1 =(uint32)((uint32) 0U << 31U)
(笑声)
                 |(UINT32)((UINT32) 0U <<16U)
                 |(uint32)((uint32) 1U <<15U)
                 |(UINT32)((UINT32) 0U << 14U)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我开始怀疑我的2个 CPU 有某种程度的损坏、因为我的同事以完全相同的方式加载了完全相同的二进制文件、并且他们不会收到任何伪 VIM 奇偶校验错误调用/打印...


    我最初也遇到过 VIM 奇偶校验测试失败、这是因为在某个时候、VIM 测试很可能无法翻转奇偶校验位或打开 VIM RAM 进行写入... 我的实际代码在假期中因 VIM 奇偶校验失败而在6、5天后跳闸、并且日志中也有这些剧烈的 FBERRADD 地址调用(当时无法获得 SafeTI 测试失败的更详细原因、但原因很可能与下面描述的相同)。

    在"错误的 CPU 确定"之前、我通过在中间具有较小操作系统延迟的 while 类型循环中仅运行 VIM 奇偶校验测试来"加速"事情、而问题的出现速度比以前快得多。

    我还简单地说了"记录器"、即在触发一次时这些虚假呼叫的实际数量(在 vimParityErrorHandler (如果 PARFLG = 0)中)。 因此、奇偶校验错误看起来很长时间保持活动状态... 我收集了每一个连续的呼叫,每行中出现的呼叫彼此小于100us,因此错误处理程序函数会被调用~1200次,以防它被调用一次:)。
    时间:0、呼叫:1、总计:1 @ 1755ms //这行可以忽略,因为它是在杂散错误开始时打印的
    时间:967us、呼叫:1199、总呼叫:1200 @ 2584ms
    时间:968us、呼叫:1190、总计:2390 @ 19019ms
    时间:968us、呼叫:1188、总计:3578 @ 19848ms
    时间:968us、呼叫:1188、总计:4766 @ 20677ms
    时间:968us、呼叫:1189、总呼叫:5955 @ 28496ms
    时间:769us、呼叫:933、总线:6888 @ 31232ms
    时间:966us、呼叫:1188、总呼叫:8076 @ 32061ms
    时间:968us、呼叫:1189、总呼叫:9265 @ 32890 ms
    时间:967us、呼叫:1188、总计:10453 @ 33719ms
    时间:968us、呼叫:1186、总呼叫:11639 @ 47214ms
    时间:967us、电话:1188、电话:12827 @ 48043ms

    以下是一个部分、其中行之间的总时间为16秒...
    时间:967us、电话:1183、总电话:431397 @ 2128063ms
    时间:967us、呼叫:1184、总呼叫:432581 @ 2144498 ms <LF

    下面是"加速测试循环"、您可以看到每~5ms 进行一次测试、杂散跟踪器检测到杂散调用仅持续~1000us、因此在启动新测试之前有时间结束杂散调用 (从上面的帖子可以看出虚假呼叫在测试后立即开始)。 此外、根据该毫秒时间戳、我们可以看到虚假呼叫发生的情况比进行测试时少得多、从~1sec 到甚至16sec。

    while (1)

    WOS_vDelayMs( 5U );

    #include "sl_api.h"
    静态布尔值 bOnce = false;
    静态 uint8 u8Expected = 0U;

    WOS_vCsEnter();//禁用 IRQ

    if (!bOnce)(如果!bOnce

    u8Expected =* vimRAMParLoc;
    BOnce = true;

    if (* vimRAMParLoc!= u8Expected)

    DBG_PRINT ("预测试奇偶校验位:0x%x\r\n"、* vimRAMParLoc);

    if (!sl_SelfTest_VIM (VIM_SRAM_parity))

    DBG_PRINT ("奇偶校验测试失败\r\n);

    if (* vimRAMParLoc!= u8Expected)

    DBG_PRINT ("测试后奇偶校验位:0x%x\r\n"、* vimRAMParLoc);

    WOS_vCsExit();//启用 IRQ



    对于在帖子开头所涉及的"奇偶校验 RAM 访问错误"、这种情况在该"加速代码"至少运行了224sec (最后一次印戳)之后发生。 因此、"首先打印 PARFLG 或 ESM_REG、这表示已使用 parityRAM 启动测试、其值为 OK =上一次测试的 POST 值也正常。 但在失败后、也会打印测试后的白线、这意味着在 SafeTI 内部注入错误之前、没有发生 RAM 访问(PARCTL 打开失败) 或者奇偶校验位没有翻转、当测试结束时、RAM 再次打开、位再次翻转、这会将奇偶校验 RAM 置于错误状态、测试后检查失败、之后的所有测试也开始失败...
    时间:967、呼叫:1185、总呼叫:452471 @ 2242578 ms
    时间:967、呼叫:1182、总呼叫:453653 @ 2243407ms
    时间:967、呼叫:1185、总呼叫:454838 @ 2244236ms
    时间:967、呼叫:1184、呼叫:456022 @ 2245065ms
    PARFLG 或 ESM REG:0x0 | 0x0
    奇偶校验测试失败
    后测试奇偶校验位:0x1
    预测试奇偶校验位:0x1
    PARFLG 或 ESM REG:0x0 | 0x0
    奇偶校验测试失败
    后测试奇偶校验位:0x1
    预测试奇偶校验位:0x1
    PARFLG 或 ESM REG:0x0 | 0x0
    奇偶校验测试失败
    后测试奇偶校验位:0x1
    预测试奇偶校验位:0x1
    PARFLG 或 ESM REG:0x0 | 0x0
    奇偶校验测试失败


    这里是 SafeTI 内部错误打印的来源...
    如果(((sl_vimParREG->PARFLG & VIM_PAR_ERR_FLG)== 0U)||
    (((sl_esmREG->SR1[0U]和 get_ESM_bit_NUM (ESM_G1ERR_VIM_奇 偶校验_CORRERR))== 0U))

    /* VIM RAM 奇偶校验错误未被标记为 ESM。 *
    DBG_PRINT ("PARFLG 或 ESM REG:0x%x | 0x%x\r\n"、SL_vimParREG->PARFLG、SL_esmREG->SR1[0U]);
    RetVal = false;



    我还将检查 SafeTI 内部、以检查它是否是 PARCTL 和奇偶校验位翻转失败、因为在当前设置中、实际测试失败迟早会到达(无需等待数小时)...

    问题:基于打开帖子和此帖子、CPU 的坏情形是否可能是原因? 我强烈认为,由于相同的二进制文件可以与同事的 CPU 一起使用,因此不需要额外的打印(那些带有“时间...”的行) 由于奇偶校验错误处理程序不应被调用...

    问题:如果这可能是原因、 我们如何检测各个故障 CPU、因为在12秒测试周期内、持续6.5天、直到出现基于 SafeTI 测试的实际诊断错误、正式测试周期为1h、这意味着如果概率保持不变、VIM RAM 奇偶校验测试将在运行后失败 5、34年导致客户流程虚假跳闸... 这两种情况都使得生产测试仪无法发现此类故障...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这段时间内、~75min 出现错误 RAM 访问错误(~900000实际测试)

    时间:967、呼叫:1182、总呼叫:636400 @ 4551078 ms
    时间:967、呼叫:1183、总呼叫:637583 @ 4551907 ms
    在翻转失败后:0x1与0x1 //下面是 SafeTI 测试失败的根本原因
    PARFLG 或 ESM REG:0x0 | 0x0
    奇偶校验测试失败
    测试后奇偶校验位:0x0
    预测试奇偶校验位:0x0
    PARFLG 或 ESM REG:0x0 | 0x0
    奇偶校验测试失败
    测试后奇偶校验位:0x0

    当写入 VIM RAM 时、实际 SafeTI 测试失败看起来与问题有关、因为"翻转失败后"打印出现此错误、并且我们未收到预测试打印、因此 PARCTL 寄存器在写入时更改了它的状态。

    /*禁用 ESM 错误影响*/
    SL_esmREG->DEPAPR1 = GET_ESM_BIT_NUM (ESM_G1ERR_VIM_parity _ CORRERR);

    uint8 u8Value =* vimRAMParLoc;
    /*启用奇偶校验测试模式*/
    /*SAFETYMCUSW 9 S MR:12.2. 注释_10*/
    /*SAFETYMCUSW 134 S MR:12.2 备注_5*/
    bit_set (sl_vimParREG->PARCTL、VIM_TEST_MODE);

    if (sl_vimParREG->PARCTL == regBackupPCR)

    DBG_PRINT ("PARCTL FAIL:0x%x vs 0x0x\r\n"、SL_vimParREG->PARCTL、regBackupPCR);


    /*翻转 VIM RAM 奇偶校验位置中的位*/
    /*SAFETYMCUSW 9 S MR:12.2. 注释_10*/
    bit_flip ((* vimRAMParLoc)、0x1U);

    if (* vimRAMParLoc =u8Value)

    DBG_PRINT(“翻转失败后:0x%x 与0x%x\r\n”,*vimRAMParLoc,u8Value );


    所以我的两个 CPU 中都有 VIM 和 VIM RAM 相关的问题(假设情况2是 VIM 问题(因为当 VIM 运行时、不应该加载那个过孔矢量)和情况1 VIM RAM 问题)
    1) 1)插入到 FBERRADDR 寄存器中的地址会被调用"具体时间"(在本例中、总时间为75分钟、即637583次)、当进入名为 ERROR 函数的 VIM 时、即使是 PARFLG = 0、 如果调用该值一次、则将连续多次调用(每例中持续~770-1000us 的行为900-1200次、实际只能看到2个值、相差超过几个~770us 和~970us)
    2) 2) VIM RAM 位翻转失败极少导致实际 SafeTI 失败
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需再更新一次、情况看起来比以前更加奇怪、因为现在其他故障 CPU 开始工作...

    今天、我用2个发生故障的 CPU 中的其他代码进行了其他代码开发、这基本上意味着整个 CPU 闪存被重新刷写、因为其他开发包含大量更改。 现在、当恢复"加速"二进制文件(也打印了发生过多少次并行错误调用)时、我再也看不到什么了、因此情况与同事在 CPU 中下载二进制文件时差不多。

    以下是该单元的故障 CPU 输出、该单元目前尚未重新刷写:
    FW CRC:匹配:0x27ffc66b

    时间:0、呼叫:1、总计:1 @ 6387ms

    时间:967、调用:1199、totcalls:1200 @ 8122 ms

    时间:967、呼叫:1188、总计:2388 @ 9857ms

    时间:967、呼叫:1189、总呼叫:3577 @ 11592ms

    这里是不再出现故障的 CPU 输出(没有额外的打印、这意味着 VIM 的奇偶校验错误调用不会出现):

    FW CRC:匹配:0x27ffc66b


    正如您看到的、二进制的 CRC 在两种模式下是相同的(当我们使用 IAR 工具计算 CRC 并将该值注入固件、然后在开始运行应用之前检查固件内部)、因此固件是相同的、 但现在在播放错误之间的其他代码后、其他设备不再显示错误。

    我们使用 Segger Jlink 和 SEGGER 驱动程序 进行闪存、并提供仅刷写更改内容的选项、但这不会导致此类问题。

    我还有1个"发生故障"的 CPU 单元、我甚至对其进行了重新编程(但正如 Segger 编程所解释的、它很可能不会改变任何东西或只做了一个小的改动) 、直到明天上午(在开始使用其他 CPU 进行其他开发之前) 以确保它具有我的最新调试代码、并且仍然失败。 现在,我已经将此故障单元归档,因为如果重新刷写此单元,它可能也会开始工作:)使用和不使用调试器时发生故障,因此调试不会导致问题。

    仍然、重新闪存不应该修复 VIM RAM 访问或 VIM 奇偶校验 FBPARERR 调用逻辑、但它仍然希望为我的1个 CPU 执行此操作、或者在这一天发生了其他神奇事件、修复(或阻止)问题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来描述一下 VIM 奇偶校验错误发生的时间以及 HALCoGen 如何处理它

    当一个中断发生并且 CPU 试图获取相应的 ISR 地址并且在 VIM RAM 位置中发现一个奇偶校验错误时、VIM 奇偶校验错误发生。 VIM 中的 ISR 地址寄存器(IRQVECREG)被回退地址自动更新并且 PC 分支到此地址。

    要以干净的方式退出此回退例程,您需要执行以下操作:

    • 清除 VIM RAM 中的奇偶校验错误。  
      • HALCoGen 在 VIM RAM 中重新写入 ISR 地址、以便奇偶校验错误被清除
    • 确认导致奇偶校验错误的中断。
      • 为了确认中断、需要调用实际的 ISR。 一旦您退出奇偶校验处理程序、IRQVECREG 将不会使用正确的 ISR 地址进行更新(即使您在 VIM RAM 中重新写入了该地址)。 该寄存器仍将保留回退地址。 由于中断未被确认、它将再次分支到回退例程。 这可能是您查找奇偶校验处理程序的多个调用的原因。
      • HALCoGen 所做 的是、禁用并启用中断线路、以便使用正确的 ISR 地址更新 IRQVECREG。 因此、在返回奇偶校验处理程序后、PC 将立即分支到正确的 ISR。 由于可以禁用 ESM 高电平中断、因此我们提供了 ESM 处理程序作为奇偶校验处理程序的一部分。

    要回答您的问题、多次调用奇偶校验处理程序例程的原因可能是导致奇偶校验错误的实际中断未被正确清除。 您可以清除奇偶校验处理程序中的中断(您将丢失中断)、也可以禁用并启用中断、以便再次触发中断。

    谢谢、此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈、根据您的信息、我设法创造了一种情况、即如果我只承认 PAR_FLG、那么很显然只承认这种情况是不够的、FBPARERR 就会被持续调用。 但是、这仍然不能解决我原来的问题、即当不应该调用奇偶校验错误处理程序并且 VIM RAM 位翻转失败时、将调用奇偶校验错误处理程序...

    假设 VIM 也以某种方式"修复了自己"、即使只重新调用了 PAR_FLG、但它需要特定的事件发生、这在任何地方都没有记录、因为根据我的代码、如果 IRQ 矢量中存在奇偶校验错误、FBERRADD 地址调用会在某个点停止、  还测试了如果 您在错误处理程序中向 ESH 高矢量注入错误并仅清除 PAR_FLG、VIM 会始终调用 FBPARERR 地址、因此代码永远不会返回到应用程序...

    另请注意、只有奇偶校验真正中断的 VIM 矢量位于地址0xFF280008中(数据表6-31显示它被保留、因此 VIM 不应尝试从它加载任何内容)、 并且由 SafeTI-library 对矢量进行操作、而 VIM 不应使用该矢量。 此外、VIM RAM 在开始时被执行 PBISTed、所以一切都应该正常...

    因此、根据您的输入、此 TRM 语句至少不准确、因为清除 PARFLG 基本上不会对 IRQVECREQ 或 FIQVECREQ 产生任何影响、该语句声称在清除 PAR_FLG 后、不会再向 VIC 提供 FBPARERR 值:
    "在 PARFLG 寄存器被清零之前、提供给 VIC 端口的值也将反映 FBPARERR "

    这里还声称、清除 PAR_FLG 已经足够了-根据您的输入和我的重新测试、这看起来并不是一种情况、最初这种方法看起来很有效、因为我没有在奇偶校验错误处理程序中打印任何内容、因为调用看起来会在一段时间后停止。
    e2e.ti.com/.../1131734

    问题:如果我正在进行 SafeTI VIM RAM 奇偶校验测试(在执行测试时禁用中断)、并且奇偶校验断开且手动读取矢量以生成所需的奇偶校验错误、同时和/或在 PAR_FLG 上升后出现一些实际中断(例如、RTI) 对于 VIM、这是否会导致 VIM 停止将向量加载到 IRQVECREQ 并保持 IRQVECREQ 中的 FBPARERR、即使 SafeTI 代码也会在退出函数之前手动清除 PAR_FLG? 这仍然不能解释为什么完全相同的二进制文件在不同 CPU 中的工作方式不同、这意味着其他 CPU 不会生成任何 FBPARERR 地址调用、而是多次调用它们...


    我还在 HALCoGen 函数中提到了上述问题。 它通过写入 const 数组(s_vim_init)中的值来修复矢量
    /*更正损坏的位置*/
    vimRAM->ISR[ERROR_CHANNEY]= s_vim_init[ERROR_CHANNEY];

    如果您使用 SafeTI-library、您的 sl_ESM_Init()-function 会更改 VIM-RAM 内容(两个 ESM 矢量)或者如果您使用 vimChannelMap()函数、则会发生相同的情况。 在这两种情况下、HALCoGen 函数都会将错误的矢量恢复到 RAM、它会修复奇偶校验、但会调用矢量-不好...
    也就是说、至少我不能使用 HALCoGen 函数、它甚至没有用户代码段来修改函数的行为。

    下一个问题与 SafeTI 和可能的 ESM 高矢量损坏有关、无法使用 HALCoGen 函数、因为它调用 HALCoGen 中的 ESM 函数、而在使用 SafeTI 时不使用这些函数。 您也不能执行此操作、因为它看起来代码无法正确地从 pfEsmHigh 返回、pfEsmHigh 会无限地被调用、因为 PC=0x24794会调用该 pfEsmHigh()地址(BLX R0) 当进入该函数时、LR 为0x24798、退出该函数时、PC 设置为 LR-4 == 0x24794、这与调用该函数指针的行相同...
                       if (u32Vec ==0U)
                       {
                           //注:矢量0位于 VIM RAM 的插槽1中
                           //t_isrFuncptr pfEsmHigh = vimRAM->ISR[1];

                           vimREG->INTREQ0 = bit_n( u32Vec );//手动将其重新封装
                           pfEsmHigh();   //注意:无法调用,因为此函数被声明为__Fiq,因此无法正确返回
                      }

    基本上可以做的就是这样、但这要求您必须将 SafeTI 函数的声明从静态更改为"外部"才能到达它们、因此这也不是诱人的选择
                       //如果 ESM 为高电平,则无法禁用/启用它,必须从此处调用
                       if (u32Vec ==0U)
                       {
                           DBG_PRINT ("ESM HIGH_\r\n");
                           //注:矢量0位于 VIM RAM 的插槽1中
                           //t_isrFuncptr pfEsmHigh = vimRAM->ISR[1];/* lint!e9078!e923 */* r11.4 & r11.6 PD */

                           vimREG->INTREQ0 = bit_n( u32Vec );//手动将其重新封装
                           //pfEsmHigh();   //注意:由于此函数为"FIQ",因此无法调用,无法正确返回

                           u32Vec = esmREG->IOFFHR;

                           if (u32Vec!= 0U)//实数 ESM 错误
                           {
                               u32Vec--;//标准化

                               extern void esmGroup1Handler (uint8 esmChannel);
                               extern void esmGroup2Handler (uint8 esmChannel);
                               if (u32Vec < 32U)
                               {
                                   esmGroup1Handler (u32Vec);
                               }
                               否则 if (u32Vec < 64U)
                               {
                                   esmGroup2Handler (u32Vec-32U);
                               }
                               否则 if (u32Vec < 96U)
                               {
                                   esmGroup1Handler (u32Vec-32U);
                               }
                               其他
                               {
                                   esmGroup2Handler (u32Vec-64U);
                               }
                           }
                           其他
                           {
                               DBG_PRINT ("ESM vector was 0\r\n");
                           }
                       }

    还测试了当读取 IOFFHR 寄存器时、FIQVECREQ 从 FBPARERR 地址更改为 ESH 高矢量地址、因此基本上、如果奇偶校验处理程序中未处理 ESM 高异常、它将永远丢失(如果它是组2错误、因为 IOFFHR 复位 SR[1]寄存器...

    因此、我决定修改 SafeTI FIQ 处理程序、以便绕过函数的实际内容、现在可以从 FBPARERR 函数调用该函数、其他选项是在 ESM 高电平错误时停止 CPU、这样就无需接触 SafeTI 代码。
    静态空 SL_ESM_HIGH_intr 处理程序(空)

       extern void sl_ESM_HIGH_handler (void);
       SL_ESM_HIGH_handler (); // JSI 30.10.2017:使用包装器也可以从 VIM RAM 奇偶校验错误处理程序中使用它



    所以奇偶校验错误处理程序函数现在看起来是这样的(stil 不确定是最优/正确的)
    [代码]
    _IRQ
    静态空 vimParityErrorHandler( void )

       typedef volatile struct vimRam
       {
           t_isrFuncPTR ISR[VIM_CHANNELS];
       } vimRAM_t;

       #define vimRAM ((vimRAM_t *) 0xFFF82000U)

       //如果奇偶校验错误处理不当,VIM 将继续重新触发此函数,因为 IRQVECREQ 和 FIQVECREQ 中的矢量没有更新
       if (VIM_PARFLG == 0U)
       {
           DBG_PRINT ("==VIM_PARFLG:0x%x @%u us =\r\n"、VIM_PARFLG、HAL_u32TimeGet ()));
       }
       其他
       {
           /*标识损坏的地址*/
           uint32 u32ErrorAddr = VIM_ADDERR;
           /*识别信道编号*/
           uint32 u32ErrorChannel =(uint32)((u32ErrorAddr & 0x1FFU)>> 2U);
           /*清除奇偶校验错误标志*/
           VIM_PARFLG = 1U;

           if (u32ErrorChannel < VIM_CHANNELS)
           {
               (void) vimRAM->ISR[ u32ErrorChannel ];/*lint !e9078 !e923 */* r11.4 & r11.6 pd *//重新读取同一个矢量

               if (VIM_PARFLG!= 0U) //再次测试奇偶校验器
               {
                   dbg_print_panic ("\r\n\r\n=VIM RAM 奇偶校验错误-永久错误:%u =\r\n\r\n"、u32ErrorChannel);
                   WOS_vInfiniteLoop ();
               }
               其他
               {
                   /*临时错误,确认参数已足够*/
                   DBG_PRINT ("\r\n=VIM RAM 奇偶校验错误-通道:%u @%u us =\r\n"、u32ErrorChannel、HAL_u32TimeGet ()));
                   //模仿 HALCoGen 的功能-为了获得 VIM 下载新矢量 IRQVECREQ 和 FIQVECREQ、需要此功能
                   uint32 u32Vec = 0U;
                   /*禁用并启用最高优先级的挂起通道以重新触发实际中断*/
                   if (vimREG->FIQINDEX!= 0U)
                   {
                       u32Vec = vimREG->FIQINDEX;
                   }
                   其他
                   {
                       u32Vec = vimREG->IRQINDEX;
                   }

                   //检查它是否为实数向量(不只是生成的错误)
                   if (u32Vec!= 0U)
                   {
                       u32Vec--;//从0开始标准化
                       //如果 ESM 为高电平,则无法禁用/启用它,必须从此处调用
                       if (u32Vec ==0U)
                       {
                           vimREG->INTREQ0 = bit_n( u32Vec );//注意:不需要
                           extern void sl_ESM_HIGH_handler (void);
                           sl_ESM_HIGH_Handler();
                           //注:矢量0位于 VIM RAM 的插槽1中
                           //t_isrFuncptr pfEsmHigh = vimRAM->ISR[1];/* lint!e9078!e923 */* r11.4 & r11.6 PD */
                           //pfEsmHigh();   //注意:由于此函数为"FIQ",因此无法调用,无法正确返回
                       }
                       否则 if (u32Vec < 32U)
                       {
                           vimREG->REQMASKCLR0 = bit_n (u32Vec);
                           vimREG->REQMASKSET0 = bit_n (u32Vec);
                       }
                       否则 if (u32Vec < 64U)
                       {
                           vimREG->REQMASKCLR1 = bit_n (u32Vec);
                           vimREG->REQMASKSET1 = bit_n (u32Vec);
                       }
                       其他
                       {
                           vimREG->REQMASKCLR2 = bit_n (u32Vec);
                           vimREG->REQMASKSET2 = bit_n (u32Vec);
                       }
                   }
               }
           }
           其他
           {
               dbg_print_panic ("\r\n\r\n==VIM RAM 奇偶校验错误-通道错误:%u =\r\n\r\n"、u32ErrorChannel);
               WOS_vInfiniteLoop ();
           }
       }

    [/代码]

    但是、如果我在持续 while (1)循环中运行 sl_SelfTest_VIM (VIM_SRAM_paratiation_test)(在进行调用时禁用中断、然后再次启用)、这些修复或原始 HALCoGen 函数奇偶校验错误处理程序函数都不起作用。 系统一直调用 VIM 奇偶校验错误处理程序、并且在一段时间(非常快)后、VIM RAM 奇偶校验位翻转也会失败。 这表示 VIM 中最有可能出现一些故障...

    如果在 SafeTI 函数调用之间使用1ms (1tick)操作系统延迟(实际上是1-2ms 延迟、具体取决于节拍发生的时间)、则"这次使用此二进制文件"我看不到任何错误、没有单个奇偶校验错误处理函数调用或奇偶校验位翻转问题(后者可能需要一些时间)。 因此、在奇偶校验错误注入之间产生延迟会"修复"故障行为、这也表明 VIM 中确实存在一些故障。

    问题:如果某些中断也处于活动状态、那么如果 PAR_FLG =0、应该读取 FIQINDEX / IRQINDEX (&interrupts 禁用/启用)、因为使用 HALCoGen 函数时、如果 SafeTI 调用之间没有延迟、那么不会频繁调用奇偶校验错误处理函数? 我仍然认为、在这种情况下、这个函数不应该被调用一次、所以不管你是否读取这些 FIR / IRQ 索引、但是如果 VIM 变得很好、很可能其他方法比其他方法更好... 因此、如果在代码中持续注入和测试奇偶校验故障、则会出现一些问题、即使测试中的 VIM 地址也是如此、VIM 本身也不应使用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当从 main()运行测试而不启动操作系统时,也设法获取这些调用

    _sl_Restore_IRQ (0x00U);//强制启用 IRQ
    while (true)

    vVimParityTest( true );


    在每次10000tests 后打印状态时,它看起来是这样的
    测试:22260000,parityerrors:13.
    测试:22270000,parityerrors:13.
    测试:22280000,parityerrors:14
    测试:22290000,parityerrors:14

    在每1000次测试后打印时(更多打印、更多中断->我们在打印时使用 DMA、因此每次打印仅产生1个中断)
    测试:788000,parityerrors:96
    测试:789000,并行错误:96
    测试:790000,parityerrors:96
    测试:791000,parityerrors:97
    测试:792000,parityerrors:98
    测试:793000,parityerrors:98
    测试:794000,并行错误:98
    测试:795000,parityerrors:99
    测试:796000,parityerrors:99
    测试:797000,并行错误:99
    测试:798000,parityerrors:100
    测试:799000,parityerrors:100

    和测试功能本身
    void vimParityTest(布尔 bNoOS )

    u32Tests++;
    #include "sl_api.h"
    静态布尔值 bOnce = false;
    静态 uint8 u8Expected = 0U;

    易失性 uint32 irqStatus;
    if (bNoOS)

    irqStatus =_sl_Disable_IRQ ();

    其他

    WOS_vCSEnter();


    if (!bOnce)(如果!bOnce

    u8Expected =* vimRAMParLoc;
    BOnce = true;

    if (* vimRAMParLoc!= u8Expected)

    静态布尔 bOnce1 = false;
    if (!bOnce1)

    bOnce1 = true;
    DBG_PRINT ("预测试奇偶校验位:0x%x\r\n"、* vimRAMParLoc);


    if (!sl_SelfTest_VIM (VIM_SRAM_parity))

    静态布尔 bOnce2 = false;
    if (!bOnce2)

    bOnce2 = true;
    DBG_PRINT ("奇偶校验测试失败\r\n);


    if (* vimRAMParLoc!= u8Expected)

    静态布尔 bOnce3 = false;
    if (!bOnce3)

    bOnce3 = true;
    DBG_PRINT ("测试后奇偶校验位:0x%x\r\n"、* vimRAMParLoc);



    if (bNoOS)

    _SL_Restore_IRQ (irqStatus);

    其他

    WOS_vCSExit();




    if ((u32Tests % 1000U)== 0U)

    DBG_PRINT ("测试:%u,parityerrors:%u\r\n",u32Tests,u32ParityHanderCalls);



    将此计算器添加到 HALCoGen 奇偶校验错误处理程序中、以记录每个 PAR_FLG = 0条目
    /*识别信道编号*/
    uint32 error_channel=((error_addr 和0x1FFU)>> 2U);

    extern uint32 u32 ParityHanderCalls;

    if (VIM_PARFLG =0)

    u32 ParityHanderCalls++;


    if (ERROR_CHANNEL >= VIM_CHANNELS)


    可以看到、其他 CPU 活动会影响奇偶校验错误应答调用、这意味着其他 IRQ 与 SafeTI VIM 奇偶校验同时到达、会产生一些副作用...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jarkko Silvasti、您好、

    您是否能够解决 PARFLG = 0时频繁的奇偶校验处理程序调用的问题? 如果遵循中断线的禁用和启用、处理程序将以干净的方式清除挂起的中断。
    如前所述、即使您在禁用中断的情况下运行 VIM 奇偶校验测试、也有可能同时发生其他一些中断。 矢量地址寄存器 VIM 仍将指向 parityHandler。 但是、由于处理程序以干净的方式清除中断、它不应反复分支到奇偶校验处理程序。 每次检测到奇偶校验错误时、将调用一次(PARFLG = 1)。 如果情况不是这样,请告诉我
    遗憾的是、TRM 中提到的说法不正确。 清零 PARFLG 不会用实际的 ISR 地址复位向量地址。 我会向有关人士汇报。
    作为 HALCoGen 的一部分提供的奇偶校验处理程序是一个参考代码。 它被定义为弱函数。 您可以重新定义相同的内容。 它假定 VIM 被 vimInit 初始化并且不受干扰。
    此外、VIM RAM 奇偶校验位翻转失败意味着什么? 您是否意味着 sl_SelfTest_VIM 函数完成的奇偶校验位翻转不能按预期工作?

    谢谢、此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我现在能够修复"频繁"/"重复"良好的调用、因此在运行 SafeTI 测试时、有时只调用一次奇偶校验处理程序、但下面您的句子与我的观察结果不符、但我想我现在知道发生了什么以及原因。 从 main()运行代码时,如果没有操作系统....,我还成功地获得了我的最新的上述处理程序卡在奇偶校验错误
    [引用 user="Veena Kamath"]每次检测到奇偶校验错误时,将调用一次(PARFLG = 1)。
    -当 PARFLG = 0时,该函数实际上可能会被调用。

    首先、PARFLG = 0调用案例:

    如前所述、我使用了 HALCoGen 默认处理程序、其中添加了以下记录器
       if (VIM_PARFLG =0)
       {
           u32 ParityHanderCalls++;
       }

    现在晚上运行时,今天早上的结果就是这样,每1/816次测试都会导致奇偶校验处理程序激活(任何值也可能溢出)。
    测试:2749988000,parityerrors:3367989

    因此、很显然、奇偶校验处理程序会在 PARFLG = 0时被调用、但现在得出的结论是、在 SafeTI 正在进行测试时、VIM 注册其他中断的情况下、必须发生这种情况
    [引用 user="Veena Kamath"]矢量地址寄存器 VIM 仍将指向 parityHandler。
    在这种情况下、由于 IRQVECREQ 或 FIQVECREQ 矢量地址被放置在奇偶校验处理程序的位置、因此在 SafeTI 测试结束时清除 SafeTI PARFLG 还不够、就像在奇偶校验处理程序中也不够(在没有中断到达的情况下仍然足够) ->如果由于 SafeTI 测试、某些中断在 PARFLG = 1时到达、这将导致1个对奇偶校验处理程序的调用、其中 PARFLG = 0。

    ===>您能确认这一结论吗?


    然后,在不使用操作系统的情况下从 main()中使用处理程序时,处理程序被卡住:
    由于我在 PARFLG = 0的情况下执行了任何操作,因此代码会存至重复的 parityhandler 调用循环。 这必须是由以下事实引起的:在 main()用例中,仅在打印整行后出现与 debug_print 相关的 DMA BTC 中断。 如果在实际应用中使用相同的处理程序、它不会卡在奇偶校验处理程序调用循环中、只会导致对处理程序的"某些"重复调用。

    因此、如果新中断在 PARFLG 为0时到达、即使 IRQVECREQ 包含奇偶校验错误处理程序地址、VIM 也必须加载具有适当矢量的 IRQVECREQ。 这意味着奇偶校验错误处理程序必须像 HALCoGen 一样做出反应/工作、在 PARFLG = 0的情况下、中断使能/禁用部分(如果有任何激活和切换、则读取)也是如此。 基本上、在这个 PARFLG =0情况下、不应该做什么是读取 VIM_ADDER 寄存器并尝试恢复那个矢量(不会伤害吗?) 由于没有奇偶校验故障、根据 TRM、寄存器的内容是有效的 (假设内容始终为0或以前的失败地址、因此它将始终处于"有效范围"、这意味着如果只是写入该矢量、则不会发生任何数组访问溢出)...

    那么、基本上、有问题的情形就像这样开始
    1:禁用中断(CPU I 位)
    2、SafeTI 开始测试并继续到目前为止使 PARFLG = 1 (尚未清除)
    3.中断(IRQ)到达 VIM -> VIM 将 IRQVECREQ 设置为并行处理程序地址
    4、SafeTI 完成 PARFLG 测试= 0
    中断使能(CPU I 位)
    6. VIM 赢得 IRQVECREQ ->调用奇偶校验处理程序

    现在、如果奇偶校验处理程序未重新启用活动 IRQ 且没有更多 IRQ 发出、则 IRQVECREQ 不会更新、但如果有 IRQ 发出、它看起来会更新、以便解除卡纸锁定(这是任何地方也不会读取的内容)。

    因此、结论是、尽管是 PARFLG 0或1、但奇偶校验处理程序中始终需要重新启用中断、如果为0、则无需尝试修复任何 VIM 矢量...
    ===>您能确认这一结论吗?

    endof main()不带操作系统案例...

    [引用 user="Veena Kamath">此外,VIM RAM 奇偶校验位翻转失败意味着什么? 您是否意味着 sl_SelfTest_VIM 函数完成的奇偶校验位翻转不能按预期工作?
    是的、它看起来是这样的、我几乎100%确定打印件不会说谎。 在某些时候、测试无法翻转奇偶校验 RAM 中的位。 根据打印的结果、问题是实际翻转时不打开 RAM 进行写入。

    但是、由于在至少进行了2749988000测试的夜间测试中不再发生这种情况、因此(希望)问题必须与虚假/连续奇偶校验处理程序调用相关、以便这些调用在某个地方发生中断(即使它不应影响位翻转)。 如何仍然考虑从运行时测试中禁用 VIM RAM 奇偶校验测试、因为它确实提供了任何合适的方法来确保这个位翻转不会出现问题、因此测试失败永远不会发生。


    将这两个部分固定好后、我认为这个问题已经处理、我会将您的答案标记为已验证(然后希望不会再次出现奇偶校验翻转问题)。


    [引用 user="Veena Kamath"]作为 HALCoGen 的一部分提供的奇偶校验处理程序 是一个参考代码。
    是的、明白这一点、但由于任何地方都不会有任何评论、因此很难知道哪些器件像在参考中一样至关重要(或至少实现类似的最终结果)、哪些器件也不重要。 然后,混合使用 TRM,它说如果您从那里读取,会给您带来一个陷阱,因此重新编写参考代码以满足您自己的需求是很重要的:)。 我认为自己很幸运能够在我的处理程序中看到这个问题(使用奇偶校验位错误测试处理程序、这些错误在处理程序内部已修复 (用于测试目的)、这是不够的、因为其他 IRQ 使 VIM 刷新矢量、因为 PARFLG 在修复后为0、 应该只在一个中断处于活动状态时进行测试:)),如果我的通用 SafeTI 测试周期是1h 与12sec 的目标值,那么在代码运行很长时间之前,它可能不会弹出可见...

    可以看到、该中断重新启用部分看起来是极端关键的、如果没有它、则性能影响最小、更糟的是、如果没有新的 IRQ 进入 vim、则总网格锁定会更严重。 然后、代码的矢量修复部分很可能会在发生实际奇偶校验错误时损坏矢量、并且您已使用运算来更改 VIM RAM 中的矢量。 因此、代码的"一半"是强制性的、而代码的"一半"是我不能建议按原样使用的。


    如果有人感兴趣、那么这里是一个函数、他希望能够像 HALCoGen 一样正常工作、但不会尝试从 ROM 中恢复矢量(仅在确认后仍存在故障时检查并停止) 并且还应使用 SafeTI ESM 高损坏案例、因为它使用在 sl_ESM.c 下生成的包装程序函数来转移_Fiq 函数调用返回值问题。
    [代码]
    _IRQ
    静态空 vimParityErrorHandler( void )

       //模仿 HALCoGen 在此函数中的功能
       typedef volatile struct vimRam
       {
           t_isrFuncPTR ISR[VIM_CHANNELS];
       } vimRAM_t;

       #define vimRAM ((vimRAM_t *) 0xFFF82000U)

       // VIM_ADDERR 中的地址仅在 PARFLG = 1时有效,如果 PARFLG 为0,则修复/检查向量中也没有任何内容
       if (VIM_PARFLG!= 0U)
       {
           /*标识损坏的地址*/
           uint32 u32ErrorAddr = VIM_ADDERR;
           /*识别信道编号*/
           uint32 u32ErrorChannel =(uint32)((u32ErrorAddr & 0x1FFU)>> 2U);
           /*清除奇偶校验错误标志*/
           VIM_PARFLG = 1U;

           if (u32ErrorChannel < VIM_CHANNELS)
           {
               //注:可以在此处添加矢量恢复,但需要将 sl_ESM_Init()& vimChannelMap()对矢量的更改考虑在内
               (void) vimRAM->ISR[ u32ErrorChannel ];/*lint !e9078 !e923 */* r11.4 & r11.6 pd *//重新读取同一个矢量

               if (VIM_PARFLG!= 0U) //再次测试奇偶校验器
               {
                   dbg_print_panic ("\r\n\r\n ==VIM RAM 奇偶校验错误-永久错误:%u、%u =\r\n"、u32ErrorChannel、VIM_PARFLG);
                   WOS_vInfiniteLoop ();
               }
               其他
               {
                   /*临时错误,确认参数已足够*/
                   //DBG_PRINT ("\r\n=VIM RAM 奇偶校验错误-通道:%u @%u us ==\r\n"、u32ErrorChannel、HAL_u32TimeGet ()));
               }
           }
           其他
           {
               dbg_print_panic ("\r\n\r\n==VIM RAM 奇偶校验错误-通道错误:%u =\r\n\r\n"、u32ErrorChannel);
               WOS_vInfiniteLoop ();
           }
       }

       //为了获取 VIM 下载新矢量 IRQVECREQ & FIQVECREQ,始终需要此选项,在 PARFLG = 0的情况下也是如此
       //处理程序需要重新启用中断,因为在 PARFLG 为0时,IRQVECREQ 不会被释放,直到其它 IRQ 发出
       uint32 u32Vec = 0U;
       /*禁用并启用最高优先级的挂起通道以重新触发实际中断*/
       if (vimREG->FIQINDEX!= 0U)
       {
           u32Vec = vimREG->FIQINDEX;
       }
       其他
       {
           u32Vec = vimREG->IRQINDEX;
       }

       //检查它是否为实数向量(不只是生成的错误)
       if (u32Vec!= 0U)
       {
           u32Vec--;//从0开始标准化
           //如果 ESM 为高电平,则无法禁用/启用它,必须从此处调用
           if (u32Vec ==0U)
           {
               vimREG->INTREQ0 = bit_n (u32Vec);//看起来可能不需要...
               extern void sl_ESM_HIGH_handler (void);
               sl_ESM_HIGH_Handler();
               //注:矢量0位于 VIM RAM 的插槽1中
               /*t_isrFuncptr pfEsmHigh = vimRAM->ISR[1];*/*lint !e9078 !e923 */* r11.4 & r11.6 PD */
               //pfEsmHigh();   //注意:由于此函数为"FIQ",因此无法调用,无法正确返回
           }
           否则 if (u32Vec < 32U)
           {
               vimREG->REQMASKCLR0 = bit_n (u32Vec);
               vimREG->REQMASKSET0 = bit_n (u32Vec);
           }
           否则 if (u32Vec < 64U)
           {
               vimREG->REQMASKCLR1 = bit_n (u32Vec-32U);
               vimREG->REQMASKSET1 = bit_n (u32Vec-32U);
           }
           其他
           {
               vimREG->REQMASKCLR2 = bit_n (u32Vec-64U);
               vimREG->REQMASKSET2 = bit_n (u32Vec-64U);
           }
       }

    [/代码]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的。 我相信您的意见是正确的。 出于某种原因、在 VIM 奇偶校验测试运行时生成了一个中断。 由于中断被禁用、因此从未调用 ISR 或奇偶校验处理程序。 但 VIM 奇偶校验器 API 会清除 PARFLG。 启用中断后、会立即调用 vimParityHandler、因为 IRQVECREG 不会更新为正确的地址。
    因此、我认为您应该取消对 PARFLG 的检查、并始终在 parityHandler 中禁用和启用最高优先级的挂起中断。
    只有在设置了 PARFLG 的情况下才能恢复正确的 ISR 地址。
    在 HALCoGen 提供的处理程序中、它从闪存中恢复正确的地址。 我不确定如何在 vimInit 之后修改使用 VIM RAM 来处理它。 可能在所有配置完成后、您可以在某些存储器位置备份 VIM RAM 内容并从该位置恢复。
    我希望奇偶校验位翻转失败问题得到解决。
    我理解 TRM 有点令人困惑。 它从未说过在 PARFLG 清零后 IRQVECREG 是否会被修改、也没有说它会保留之前的值。 当然、寄存器不会在标志清零时被修改。 我将向规范所有者报告相同的情况。 感谢您指出这一点

    谢谢、此致、
    Veena