This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:TM4C123g LaunchPad

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635433/ek-tm4c123gxl-tm4c123g-launchpad

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我们有两个新的 TM4C123G LaunchPad、它们是通过 Mouser 订购的。 使用 Keil、我们无法下载代码。 我们收到错误"Could not find an Cortex-M device in the JTAG chain。 我们还有另外六个 TM4C123G Launchpad、它们都可以正常工作。 已尝试使用 LMFlashProgranner 成功解锁器件。 我们认为两个器件 有缺陷。

有什么建议吗? 我们希望返回这些器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Busey、

    听起来您对 LaunchPad 有何体验、因此我想假设开关位置设置正确、并且您测试了多条 USB 电缆?

    我之前没有在解锁设备过程中遇到错误、因此当您说没有成功时、我不确定是因为您收到错误提示、还是只是看到行为没有变化。 如果是后者、您是否尝试更新 ICDI 固件? 正在擦除闪存?

    可能是器件出现了"砖型/DOA "、因此如果您只是想返回或交换它们、就像您从 Mouser 获得的电路板一样。 我认为您必须首先了解这些内容、但如果您遇到挑战、您可以根据此处的信息联系 TI 的一般支持: www.ti.com/.../calltisupport.tsp

    虽然我们从应用的角度支持 LaunchPad、但我无法说我们在故障器件的退货方面有任何作用、但我希望在 Mouser 角度不起作用的情况下、我提供的链接会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ***类似***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Busey、

    以下链接可能更适合您:) www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.page