This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1290NCPDT:我是否可以将插座连接到其他23和26端口?

Guru**** 2768865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635925/rtos-tm4c1290ncpdt-can-i-do-a-socket-connect-to-ports-other-23-an-26

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

我需要使用我的 Windows 7应用程序通过 串行转以太网转换器串行端口发送和接收数据。 能否与23和26以外的端口进行插座连接? 是否可以打开和关闭23或26上的插座连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    从 TM4C 软件的角度来看、这应该是好的吗? 能否连接到其他端口可能取决于您的应用程序设置、但从不会导致任何问题的驱动程序级别。