This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:wolfSSL 和 TI-RTOS

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635437/rtos-tm4c129xnczad-wolfssl-and-ti-rtos

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我想知道是否有一个有关如何结合 wolfSSL 和 TI-RTOS 的指南行、以便获得一个可以开发某些应用程序(如 Samba)的启动框架。

提前感谢、

此致

MarcoC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco、

    我们在适用于 TivaC 的 TI-RTOS 的用户指南中提供了示例和说明。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请原谅我、但我在 TI-RTOS 用户指南中看不到有关网络文件系统的任何参数。

    您能更精确吗?

    谢谢、

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请指出哪个 PDF 指南描述了参数"网络文件系统"集成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco、

    抱歉、我是指 tirtos_tivac_2_16_01_14/docs/Users_Guide.pdf 第1.10节。 不过、这与 WolfSSL 有关。 要使用 WolfSSL 获得更多高级功能、您需要直接与他们联系。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    我与他们保持联系。

    谢谢