This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:ADC 感应3通道问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635573/launchxl2-rm57l-adc-induction-3-channel-problem

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:HALCOGENLM324
您好! 
我有 PCB Hercules Launch XL2-RM57 (B) Rev (A1)的版本。 
我使用的是3个通道 AD1 [0]、AD1 [7]和 AD1 [18]。 在 ADC1_0中、我输入50Hz 的三角信号、通过 ADC1_7、我输入50Hz 的正弦信号、通过 ADC1_18、我输入2V 的连续信号。 
ADC 通道的结果是3个信号的混合。 
我检查一下、通过仅输入一个信号并在其他两个 ADC 的输入引脚上使用示波器进行测量、我可以在示波器屏幕上看到输入的信号。 
就好像 ADC 的引脚已电气连接一样。 
感谢您的帮助。 
此致

Diego Elisei



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在 HalCoGen 中的该页面上选择[] Enable Sampling Capacitor Discharge;然后重新测试您的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、感谢您的回答。 我尝试单击"Enable s取样 电容器 Discharge (启用采样电容器放电)"、问题得到了解决 
    但仍然是连续的。 
    我请您说明我应该如何设置时间来消除此问题。 感谢你的帮助。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对你的后续问题没有答复。 我没有 Launchpad。 我有一个 HDK、40ns 的放电时间比我使用的时间更长。
    您可能会尝试转到"ADC1 General"选项卡;并延长周期时间。
    您可能还会看到电压源问题、这不是由 Launchpad 硬件引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I probe 使用100ns 的采样时间进行了改进。 由于这个问题、我已经使用 LM324放置了3个缓冲运算放大器来测试这是否消除了这个问题。 您是否建议将其他一些外部电路放置到 ADC 输入端、例如接地电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有得到足够的信息来回答这些问题。 听起来您正在取得进展、我的建议可能会对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D Elisei、您好、也许一位朋友可以帮助我们!


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您可能会有一个具有高输出电阻的源来驱动 ADC 输入。

    您必须在转换前为 ADC 的内部采样/保持电容器充电、所需的时间部分与信号源的输出电阻有关。  这就是采样时间可调的原因、如果您具有高源电阻、则可以增加采样时间、以便在开始转换过程之前有更多的时间让 ADC 采样/保持电容器上的电压稳定。

    只有一个采样/保持电容器、不同的输入只是打开的开关、以允许特定引脚连接到该 S/H
    因此、如果您混合使用不同通道的值、则可能无法提供足够的采样时间。

    如果您不能简单地增加采样时间(转换开始前的时间)来解决这一问题、那么您也可以缓冲输入、例如使用运算放大器来获得更低的源电阻。   

    数据表中有一个用于 ADC 的等效电路、您可以使用该电路在纸张或 w 上进行估算。SPICE 程序可让您的外部电路将内部 S/H 驱动到应用所需精度范围内的稳定点所需的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Anthony 的回答。 我认为问题是因为电容器未完成放电。 ADC 输入作为缓冲器连接到运算放大器。 ADC 具有低阻抗输入。
    您能告诉我您所说的 ADC 数据表的链接或名称吗?
    对于大约100ns 的采样、建议使用哪种外部电路?
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ADC 等效电路位于数据表中、图7-10。 在线数据表部分的链接为 www.ti.com/.../peripheral_information_and_electrical_specifications
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此应用手册也很好-请使用此特定产品的应用手册中的 GS60/F021信息。
    www.ti.com/.../spna118b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢安东尼!!!!!