This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:最大峰峰值输入差分信号-差分模式

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635648/tm4c1294ncpdt-maximum-peak-to-peak-input-differential-signal---differential-mode

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我想知道 TM4C1294NCPDT 上允许的最大峰峰值输入差分信号是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vinicius Maciel"]我想知道允许的最大峰峰值输入差分信号是多少[/引用]

    也许这种"好奇心"会导致"好奇心"、然后在 MCU 手册中导致"努力/探索"?    这一主题涵盖得很好。

    这里有许多人可以"告诉你"(即为你做工作)-但这对你的长期发展是最好的-并进一步提高你的"调查技能?"

    请注意、差分信号"不限于"模拟信号"。   (多条高速串行总线采用差分数字信号、但您需要在模拟域中搜索信号。)

    在差分模式下使用 MCU 的 ADC 确实会带来多种优势-但也会带来价格-这些知识等待您的 MCU 手动审阅。   (又名:RTFM)