This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:SSI 模块问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635471/tm4c1294ncpdt-ssi-module-questions

器件型号:TM4C1294NCPDT

查看 TivaC 数据表、可以清楚地了解 SSI 模块的半双工和全双工设置。

 LM3S5B91中的 SSI 模块是否仅为半双工?

SSI 模块能否与任何 SPI 模块连接、只需在同一帧连接4个信号即可

是否使用了格式?

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    LM3S 器件的 SSI 模块可以是全双工或半双工。 它的所有常见应用都使用全双工模式。

    不确定帧格式是什么意思、但将任何 SPI 外设连接到 MCU 时、重要的注意事项是确保 MCU 和外设具有相同的时钟极性和时钟相位设置。 此外、您还需要查看最小/最大时钟速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***喜欢*** 特别是、"所有常见应用程序都使用"全双工模式"。

    由于"全双工"是"自由"的-除非简单是主要目标-它应该是"选择模式"。   (复杂性尤其在 SPI 管理"命令响应"设计时... (即当前接收"新命令"的从属设备同时发送"响应数据"的设备、该数据满足(之前/之前)发布的主命令。   因此、从器件的响应始终是(一个或多个) SPI 事务"背后"。   (当从器件发送的数据数量超过"单个 SPI 帧"数据容量时会产生更多结果)

    进一步思考"全双工/半双工"位-由于主器件提供 SPI 时钟-即使主器件在提供"无关/假"输出数据时-该输出在线路上仍为"静止"-因此"实际/传统"半双工可能无法"真正/正式"实现。  (尤其是与"实时、单向、非同步"事务(通常发生在...)的其他"串行通信"(即 UART)进行比较/对比时)

    至于"帧格式"-之前(LM3S/LX4F)手册(也是其他供应商)使用的术语(曾经)-并且我认为-指定:时钟极性、相位和(有时)数据长度、而输出信号"CS"保持不变和/或保持有效...