This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:TMS570LS3137 LQFP 144 -以太网+ CAN

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635302/ccs-tms570ls3137-tms570ls3137-lqfp-144---ethernet-can

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

是否有人对 LS3137的144引脚 LQFP 有.hcg 或.dil 文件?  正在尝试以太网+ CAN 产品。  当我通过 Halcogen 启用 EMAC 时、从 PHY 获得一个43MHz 时钟。  根据采用 LQFP 封装的 HDK 套件、遵循了 PCB 设计。

对于特定于 LQFP 封装的 LWIP 或 PHY 驱动程序、还需要注意哪些事项?

此致、

Unmai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Unmai,

    唯一的区别是引脚多路复用。 您使用哪种模式:MII 或 RMII? PHY 的时钟(DP8364)需要为25MHz 或50MHz、其输出(如果启用)使用输入时钟作为源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王。  它是 PHY 的时钟。  它不是25MHz、调整了 PLL 以从 uC 中提供25MHz 作为参考时钟。  它现在正在工作。

    此致、

    Unmai。