This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PGE:在修订版7器件上运行的较早 Tivaware 版本

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635412/tm4c123bh6pge-older-tivaware-version-running-on-rev-7-devices

器件型号:TM4C123BH6PGE

在修订版7器件(如 TM4C123BH6PGEI7R)上运行较旧版本的 Tivaware 的风险是什么。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio、

    风险在于、TivaWare 中发现的多个问题以及通过更新解决的问题仍然存在、并且可能无法解决自 TivaWare 发布以来发现的任何勘误项。

    在勘误表侧、您可以查看 TM4C123x 勘误文档的修订历史记录、以查看添加的内容以及从原始文档发布到勘误表更新的日期、并将其与 TivaWare 版本发布日期进行比较: http://www.ti.com/lit/er/spmz849f/spmz849f.pdf

    通常、我们强烈建议使用最新的 TivaWare、我们也无法支持这样的旧版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们了解勘误表问题并阅读了 Tivaware 的发行说明。 问题是、如果现场应用程序无法更新固件、并且必须恢复到旧版本、则器件的运行是否令人满意(考虑到您已经提到的所有勘误问题)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对您在这里的期望感到困惑。 如果应用程序运行的软件与之前相同、其行为方式和勘误表与之前相同、您是否预计不会出现这种情况?

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢这个问题,我本应该更清楚。 我们将从在较早版本的 Tivaware 上运行的修订版6迁移到在最新的 Tivaware 上运行的修订版7。 问题在于在软件更新失败的情况下、当在较早版本的 Tivaware 上运行时、版本7将在不产生灾难性结果的情况下运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然很困惑、如果您更新了新的 TIVAWare、那么它可能是新硬件上的第一个加载项。 它如何恢复为从未安装过的软件。 如果要将旧版本作为首次加载加载、原因是什么? 默认情况下加载更新的版本是否更有意义?

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该软件位于单独的电路板上。 尽管 TM4C 器件所在的电路板是全新的、并且加载了最新且最大的电路板、但将来的更新可能会失败、主机控制板将加载之前的图像。

    将应用的特定方面放在一边、基本问题是是否有人在修订版7器件上测试较旧的 Tivaware 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lenio、

    我理解这种情况。 同样、查看器件勘误文档也很关键。 我想提出的一个重要问题是、MEM#07、MEM#10和 MEM#11是为版本7添加的项目、在版本6中不存在。 他们需要评估其中任何一个是否会影响他们的修订版7器件。 如果是、他们必须确保他们拥有最新的 TivaWare、并且他们的应用考虑了这些勘误项(例如使用 TivaWare 2.1或更高版本闪存中的 EEPROMInit 而不是 ROM 调用)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Lenio Cacula">该软件位于单独的电路板上。 尽管 TM4C 器件所在的电路板是全新的、并且加载了最新且最大的电路板、但将来的更新可能会失败、主机控制板将加载之前的图像。 [/报价]

    好的、这听起来仍然是另一个板的版本控制问题。 它应该能够进行自己的兼容性检查。

    [引用 user="Lenio Cacula"]将应用程序的特定方面放在一边,基本问题是是否有人在修订版7器件上测试旧版 Tivaware 的经验。

    在这方面,最初的答复是相当完整的。 旧版本中未解决的勘误表将保持未解决状态。 问题是、勘误表是否会对您造成影响、以及影响有多严重? 这是您的应用、我认为只有您可以回答。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ***类似***