This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:建议使用开关802.1Q /1588来使用 Hercules 测试 PTP VLAN

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635018/tmdx570lc43hdk-suggested-switch-802-1q-1588-to-test-ptp-vlan-with-hercules

器件型号:TMDX570LC43HDK

HY、

我们希望使用双板 TMDX570LC43HDK 测试802.1Q 和1588、

测试此协议时、建议使用哪种开关?

似乎只有 Moka EDS-405A-PTP 开关同时涵盖802.1Q 和1588、

您还能建议使用其他开关吗?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我不知道802.1Q 和1588的任何其他交换机。 我期待看到专家的意见。