This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS1114:C 上 N2HET 上的正交编码器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/633861/compiler-tms570ls1114-quadrature-encoders-on-the-n2het-on-c

e2e.ti.com/.../633859

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、瑟洛娃、

    我在您关于同一主题的其他帖子上提供了答案。 以下是链接: e2e.ti.com/.../633859

    我们是否可以专注于这篇文章并关闭这篇文章、反之亦然?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    是的、当然可以。 很抱歉、我没有意识到我发布了两次!
    让我们关注另一个问题吗?

    瑟罗瓦