This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:Tivaware SD 卡示例

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634737/ek-tm4c1294xl-tivaware-sd-card-example

器件型号:EK-TM4C1294XL

大家好、

我正在使用 EK-TM4C1294XL launchpad 进行项目开发。 我需要从 SD 卡读取/写入我的 ADC 数据 、为此我一直在关注 Tivaware 中的 SD 卡示例。

 示例是在 TFT 显示屏上读取 SD 卡的内容。  TI 是否提供了有关该示例的任何视频/图片、就像它们在 QS 天气应用中所做的那样。

观看小型视频实际上有助于理解代码。 我通过参考 QS 天气应用视频及其代码了解了键盘小工具、我花了几分钟时间来实现它!!

我知道 TI 无法制作 Tivaware 中每个示例的视频 ,但 SD 卡示例是否可行? 如果不是视频、屏幕截图/图片也会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sumit Mourya"]示例是在 TFT 显示屏上读取 SD 卡的内容

    您可能希望"选择性地"将 SD 卡的某些内容"写入 TFT 显示屏。"   只有在"写入 TFT"之后、您才能"显示"此类内容。

    是否最好遵循以下程序:

    • 掌握设置/配置。 输出电压
    • 主机将 ADC 数据传输到 MCU RAM
    • 控制(正确)与 SD 卡之间的此类 RAM 数据的"写入(然后读取)"
    • 控制从 MCU RAM 到显示屏的数据传输
    • 正确设置/配置。 TFT 显示屏  (((多个) TFT 寄存器的初始化和加载被证明是关键)

    您可以通过(任何)供应商视频正确怀疑是否存在此类详细信息。   通过"打破大整体"-成为如此有限的组成部分-您的任务将变得更可衡量、更容易。

    调查-针对(潜在)资源的远、"更广泛的范围"证明可能有助于您的工作。   (您可以通过在"许多" ARM 供应商中搜索(而不仅仅是一个...)、找到与所列每个器件(上面)相对"准确"(建模)的指南。)   (这证明了(近乎)常量-最常为真-因此通常会"加速、放松、增强"您的努力...)