This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:2048 16位实时数据 FFT

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634595/tm4c123gh6pm-2048-16bit-real-data-fft

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

是否有人有过这样的经验:如果 MSP430F5438A-EP 能够在50ms 内执行2048 16位实时数据 FFT? 如果不是、您是否会帮助建议可以执行此工作的控制器或 DSP? 最好是成为低功耗处理器。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于 MSP430产品、您应将问题发布到 MSP430论坛。 对于 TM4C、您可以使用 CMSIS 库、该库包含可支持2048点 FFT 的 DSP 库。 有关详细信息、请参阅此应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢你的答复。 这是一个拼写错误、我想使用 TM4C123GH6PM 来执行2048 16位实数数据 FFT、我需要复杂的结果。 因为我想确保 TM4C123GH6PM 能够满足我们的要求(50毫秒内即可达到2048 16位 FFT)、所以您能帮我运行测试还是帮助找到类似的结果吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的"主题行"-然后是"器件型号"(包含在帖子的正文中)-目标 TM4C。

    然而、您的引脚句子的目标是 MSP-430 (而不是 TM4C)-这是(更多)有点令人困惑-是不是?

    正如供应商注释- MSP-430有自己的论坛-如果(奇异(MSP430))提到-代表您(真实)的问题...

    我估计、在这里、论坛用户"没有太多机会"可以(完全/正确)回忆(冷)这样的"特别关注-过去的测量结果"。   

    相反、如果您选择"搜索各种候选 MCU 论坛-关键字"FFT"、希望找到(部分) FFT 结果、这对您来说不会更有效。   (然后、您可以从"他人"结果中"扩展或内插"、和/或"联系这些人"(已证明)"分享您的 FFT 兴趣"、并请求他们的帮助。

    这种卓越的"调查技能"可以预期(非常出色)"回报"-现在和未来都是如此...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://lmgtfy.com/?q=FFT+performance+ARM+M4

    YMMV、但我找到的第一个链接是这个

    http://openaudio.blogspot.ca/2016/09/benchmarking-fft-speed.html

    它似乎包含了作出合理估计所需的一切。

    请不要忘记包含内存估算值。 您可以在工作副本上匆忙地存储内存。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 这是一个拼写错误、我想使用 TM4C123GH6PM 来执行2048 16位实数数据 FFT。