This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843的 RTEMS 端口

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/633912/rm57l843-rtems-port-for-rm57l843

器件型号:RM57L843
我计划构建 CFE 执行端口(基于 NASA 的软件示例)、以便在 RTEMS OS 下使用 RM57L843运行
 处理器。  它需要根据背后的 ARM 架构特性对 RTEMS OS 构建过程进行自定义调优
 RM57L843。  正确构建 RML843的4.11 RTEMS 操作系统的正确 ARM 参数是什么?
此致。
Pete Cunningham
感知机器人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    据我所知、没有适用于 Hercules 的特定端口或可用 RTEMS OS 示例。 这将是您需要自行解决的问题。 当然、如果对器件内容或行为有具体问题、我们可以提供支持、但不特定于 RTEMS OS、因为 TI/Hercules 团队不直接支持这种支持。