This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2124:DIEIDL 和 DIEIDH:数据表中的描述与 TRM 略有不同?

Guru**** 2580595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634156/tms570ls2124-dieidl-and-dieidh-slightly-different-description-in-datasheet-vs-trm

器件型号:TMS570LS2124

团队、

两个文档中的 DIEID 描述不同。 哪一个是正确的?  

这位于数据表(SPNS165B、第156页)中。 X 和 Y 为12位、晶圆为8位):

而 TRM (SPNU499B、第150页)。 X 和 Y 为8位、晶圆为6位)具有以下信息:

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    在本例中、TRM 不正确、数据表正确。 与往常一样、当您遇到这样的问题时发布问题始终是一个好主意来确认、但也有一个文档的通用层次结构、即数据表是优先的文档、因为这是定义器件规格的文档。 名为的 TRM 主要是参考文档。

    我将为此提交一个文档错误、以便将其添加到下一版文档中要修复的问题列表中。 感谢您指出这种不一致之处、以便我们可以解决它!