This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:将 SN65HVD251 CAN 收发器与 TM4C129相连

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634345/tm4c129encpdt-interfacing-sn65hvd251-can-transceiver-with-tm4c129

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:SN65HVD251

您好!

我想连接 SN65HVD251 CAN 收发器。 TM4C129 VDD 为3.3V、PA0和 PA1用于 CAN TX Rx。

SN65HVD251运行在5V、因此 Tx 和 Rx 处于5V 电平。 这可以直接连接到 MCU 的 PA0和 PA1吗? 或者是否需要电平转换器?

谢谢、

Nithish A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithish、
    请查看收发器数据表中的 VIH。 VIH 为0.7*5=3.5V,高于 MCU I/O 输出电压。 例如、收发器输出到 MCU 的电压高于 MCU VIH。 您将需要一个电平转换器。

    您还可以查看 SN56HVDA540 www.ti.com/.../sn65hvda540-q1.pdf 等不 需要电平转换器的收发器。