This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:HET 和信号振幅

Guru**** 2580585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/633758/tms570ls3137-het-and-signal-amplitude

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我将重新发布一个问题、我的一位同事在7月份发布了一个问题 、但我们尚未解决。

他的帖子链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/612079

 

通常、我们使用 HET 引脚30捕获32kHz 信号3Vpp、然后使用引脚31在信号超过32kHz 时输出高电平。  我们看到、由于输入频率振幅的微小变化、结果非常不稳定(这意味着引脚31并不总是在32kHz 时变为高电平)。

 

即使振幅保持不变、在 MCU 复位后、也不会始终检测到触发点。

 

我们为这两个引脚配置了下拉电阻器以生成代码。

 

如果有任何建议或反馈、我们将不胜感激。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    为了防止混淆并避免讨论主题的分散、我们应将帖子保留在原始主题中。 当然、由于最近的天气事件和商务旅行限制了即时响应、因此在支持方面存在一些挑战。 另请注意、QJ 提供了一个经验证的解决方案、他认为该解决方案应该提供答案、但最近有人说仍表现出行为或与实施的代码相同。 尽管如此、我还是对您的询问作出了另一个回复。 最后、我们需要重新创建您的输入信号、并确保我们正在测试同类产品。 此外、具有相应 NHET31操作的输入信号示波器图将会很有帮助、因此我们可以准确地看到输入上发生的导致设置 HET 输出的情况。 对此可能有一个简单的解释、但到目前为止、我们需要更多信息来帮助解决问题、因为我们可以确认代码似乎不是根本原因。