This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:FEE CRC 数据完整性检查-增强请求:SDOCM00121738

Guru**** 2580595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634376/rm46l852-fee-crc-data-integrity-check---enhancement-request-sdocm00121738

器件型号:RM46L852

您好!

我遇到了以下主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/497200/1805982

我们也希望添加 CRC 来检查数据完整性。 它说,增强请求是使用下面给出的编号提出的:

增强请求是 CRC 上的 SDOCM00121738请求、实际未实现[校验和]是 SDOCM00121739

想要了解增强请求的状态? 如果已经实现、这是否意味着 FEE 驱动器使用 CRC 来检查写入数据的数据完整性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijayendra、

    我已将您的问题转交给我们的软件主管、因为他们会监控软件团队中的增强请求并决定其结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijayendra

    否、软件开发团队拒绝了增强请求。 FEE 驱动器不支持 CRC、但如果需要、客户/用户可以在 FEE 驱动器之外具有 CRC 保护。

    FEE 驱动器将仅支持每个 FEE 块级别的校验和、这是一个可选功能、与闪存 ECC 一起使用。