This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:Energia MQTT/Ethernet 连接问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634091/tm4c1290ncpdt-energia-mqtt-ethernet-connection-issue

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:Energia

您好!

我也在 Energia 论坛上发布了此问题、但没有收到任何回复? 希望在这里获得一些帮助。

我已经构建了一个基于 PubSubClient 和以太网库的应用程序。Tm4c129应该会发布一些数据并通过 MQTT 订阅一些主题。 当只有一个 TM4C129连接到 LAN 时、它能完美工作。 如果我尝试在另一个 LAN 上的另一个 TM4C129上连接/转储代码、则之前的连接将断开、或者稍后的连接将断开。 我不清楚为什么会发生这种情况? 是否有人遇到过这类问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TM4C129不支持 MQTT、但有人证明在该线程中可以正常工作。 e2e.ti.com/.../2064820。希望其他社区成员能够提供更多的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的回复!

    我在 CCS 中的 TM4C129上实现了 MQTT 协议、但我只能在 MQTT 上发布一些数据、并且无法订阅 CCS 中的某些主题。 因此、我切换到了 Energia。 我构建的应用现在位于 Energia 中。 我所面临的上述问题与 Energia 有关。

    我希望 TI 员工能就此提供有用的回复。
    谢谢。