This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:GPIO 的启动条件

Guru**** 2580075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634204/tm4c123gh6pm-startup-conditions-of-gpios

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好、

您能不能帮助我了解 TM4C123 GPIO 引脚的启动条件是什么? 它们是三态的、浮动的、还是在启动时连接高电平或低电平?  

提前感谢您的帮助。

最棒的

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、
    大多数 GPIO 引脚默认配置为 GPIO 和三态。 但是、有几个引脚可被编程为一个非 GPIO 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种(公平的)疑问中、"RTFM"是否会成为"最重要的"?

    MCU 手册的第10节进一步详细说明-有单独的寄存器控制/启用上拉或下拉-我快速读出的"GPIOPUR"在复位时标记为"0"、因此不上拉。  相应的"GPIOPDR"将值列为"0" POST 重置再次下拉电阻器未启用。  因此、"未编程的 GPIO"看起来是悬空的(不好、但会短暂停留)、并等待软件进行配置...

    正如 Charles 所说的-有多个 GPIO 引脚属于"特殊注意事项"的范围、并且可以将其从 GPIO "用途"改为"备用功能"。