This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TI Cortex M4 TM4C129ENCPDT 解锁功能有问题

Guru**** 2586485 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634094/tm4c129encpdt-problem-with-ti-cortex-m4-tm4c129encpdt-unlocking-function

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我需要有关 JTAG 解锁功能的 TI 支持。

使用 TM4C129ENCPDT、有时需要执行解锁功能

在使用操作软件对 CPU 进行编程之后。

 

我尝试使用 LM Flash 实用程序执行解锁、但未能执行解锁和

CPU 与运行软件一起运行、LM 闪存显示解锁失败。

 

我写信给 TI 论坛、并获得了解锁程序的说明、但是

解锁功能仍然失败。

 

需要您的支持…

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我不太可能被认定为、"团队"-您包含任何/所有"警告或错误消息"-通常在这种"解锁尝试失败"期间生成-同时注意使用的 JTAG 探头-肯定会证明其价值...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、
    这是您的定制板吗? 您使用什么仿真器来连接到电路板? LM 闪存编程器可与 LaunchPad 或 ICDI 仿真器附带的电路板配合使用。 如果您使用的是 XDS100、XDS110或 XDS200等仿真器、则可以尝试使用 Uniflash 解锁器件。