This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:TMDX570LC43HDK 如何连接2个 RS422器件(考虑2个 SCI 器件)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/633413/tmdx570lc43hdk-tmdx570lc43hdk-how-to-connect-2-rs422-device-consider-2-sci-devices

器件型号:TMDX570LC43HDK

HY、

在我们的项目中、我们需要将 TMDX570LC43HDK 板连接到2个传感器、每个传感器都有一个 RS422接口、

如何将此类器件连接到此板?

考虑到只有一个传感器、可以使用 USB/串行/JTAG 连接器 J7、

但如何连接两个不同的传感器?

第二个 JTAG 连接器 J4可能有用吗?

从我的角度来看、这只是一个用于外部 JTAG 调试器的连接器、

它可用于调试已使用 USB 连接器的 SCI 电路板、

对吗?

请原谅我、但我对这些问题有点困惑。

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    很抱歉、我迟迟未回答此问题、但我正在查看硬件、并将很快返回给您。 此外、由于 RS422是一种差分协议、因此您需要某种收发器或器件来将差分信号转换为 MCU 可以利用的数字信号。 既然您正在讨论连接 SCI 端口、我认为通过 RS422线路传输的协议是标准串行协议? 或者、传感器是否需要 SCI 以外的其他类型的协议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HY 卡盘、
    协议是串行的、我可以通过这种方式重新排列我的问题:
    我们需要将2个不同的串行端口连接到板 TMDX570LC43HDK、
    一个串行端口可连接到 J7 JTAG 连接器、
    但如何连接第二个串行端口?
    我认为不可能为此目的使用20引脚 JTAG 端口。
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您所指的默认 SCI 为 SCI1、是 LIN1模块的一部分(PBGA 上的引脚 A7和 B7)。 它们作为虚拟通信端口连接到 XDS100v2。 也可以在扩展头 P3 (J11、bootom)上访问它们。

    对于其他 SCI 端口、LIN2不可用、因为它是由一些 N2HET2引脚进行多路复用的。 然而、与某些 NHET1引脚复用的 SCI3和 SCI4也可在 P3扩展头上使用(HDK 用户指南中底视图中的 J11)。

    从数据表引脚功能表中:

    从原理图的快速看、NHET1[17]似乎用于另一个函数、因此它也许不是为另一个 SCI 进行选择的最佳选择。 从我在快速回顾中看到的、我认为函数 NHET1[06]和 NHET1[13]后面的 SCI3复用可用于 HDK 上的第二个 SCI。 您也可以在产品页面上的 HDK 原理图和用户指南中查看这些内容,网址为: 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、
    我可以使用 USB 转串行适配器、并按照您的建议使用 sci3。
    再次感谢、
    Antonio