This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请告诉我照片中 IC 的 IC 类型和器件型号是什么

Guru**** 2583335 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA71XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/632998/please-tell-me-what-is-the-ic-type-and-part-number-of-the-ic-in-the-photo

主题中讨论的其他器件:DRA71XEVM

请告诉我照片中 IC 的 IC 类型和器件型号是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好448447、

    照片在您的帖子中不可见。  要插入照片或文件、必须首先单击 "插入代码"、"附加文件"等。   位于文本框右下角。 这将显示一个菜单、单击"插入媒体"图标、上传文件。  

    此外、键入您在文本框中看到的标记。

    此致、

    ~Leonard  

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     IC 上的文本为"X777AJGCBD 71P169Q"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在可以看到它、但到目前为止、它为标记查找显示为空。  IC 顶部是否为金属屏蔽层?  您能告诉我们有多少引脚、这是 BGA 安装吗?  它用于什么产品?

    谢谢、

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这是不是、但请查看此 DRA71xEVMhttp://www.ti.com/lit/ug/spruif1a/spruif1a.pdf < 请参阅第9页。

    和 http://www.ti.com/lit/df/sprr281a/sprr281a.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我所拥有的所有信息都是照片。也许是 J6 IC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。这可能是 J6 IC。但 J6的数据表和其他文件在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J6是信息娱乐系统设计的项目系列通用名称。  U60是实际的 IC 命名、无论如何、它是 DRA7xx 系列汽车处理器之一、如标题块中所示。  DRA7xxx 处理器仍处于预览模式、尚未发布。  您可以在 DRA7xx 产品页面上找到 Prelim 数据表,例如 :http://www.ti.com/product/DRA710

    您从其中一个 DRA7xx 评估板(如 http://www.ti.com/tool/dra71xevm )提供的图片,还是另一个评估板?  如果不同、电路板上的标记/名称是什么?

    另外、想知道您的查询;您是要设计使用此 DRA7xx 处理器的产品、还是只想了解此器件是什么?

    此致、

    ~Leonard  

     。