This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TM4C123GH6PM:我需要 Tivaware 版本1.0和版本2.1.0.12573

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/633695/starterware-tm4c123gh6pm-i-need-tivaware-version-1-0-and-version-2-1-0-12573

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Starterware

用于 Tiva C 系列 TM4C123GH6PM

 我需要以下位置的驱动程序库:

  • TivaWare_C_Series 1.0
  • TivaWare_C_Series 2.1.0.12573  

您可以共享该链接吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有驱动程序过时版本的链接。 请向我发送一个 PM、说明您的申请原因。