请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C129EXL Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL
您好!
我不熟悉 CAN 协议、如果我提出愚蠢的问题、请原谅我。 我已配置 TM4C129-EXL 评估板的 CAN-0外设、并尝试发送32位十六进制数据。 在评估 DSO 上传输的 CAN 帧格式时、根据发送的数据、数据看起来是正确的。 如何通过另一个 CAN 外设接收数据来验证传输的数据? (具有120欧姆端接的 CAN 收发器和 CAN 总线已使用相同的实现)。
- 主要问题是有关 CAN-1信号的问题、我发现 TM4C129EXL 评估板中 CAN-1的 TX 信号(PB1)将变为"TARGET_VBUS/3.2C"。 我是否可以通过任何方法在同一评估板中使用 CAN-1信号来验证来自 CAN-0的发射信号?如果无法实现、那么验证 CAN 数据接收固件的解决方案是什么?
一些帮助非常值得赞赏,提前感谢。