This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1297NCZAD:如何将嵌入式跟踪(ETM)与 TM4C1297NCZAD、CCS 和 XDS560v2 STM 配合使用

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1297NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/633207/ccs-tm4c1297nczad-how-to-use-embedded-trace-etm-with-the-tm4c1297nczad-ccs-and-xds560v2-stm

器件型号:TM4C1297NCZAD
主题中讨论的其他器件: SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用的 TM4C1297NCZAD 具有最新版本的 CCS 和 XDS560v2 STM JTAG。  在 CCS 中、我们选择了 Tools->Hardware Trace Analyzer->PC Trace。  为传输类型选择560 V2跟踪时、我们单击开始并运行/停止处理器。  但是、在跟踪查看器窗口中仅显示2条记录、它们为空。  

XDS560v2 STM JTAG 能否使用 TM4C1297NCZAD (Cortex M4F)执行跟踪?

我们是否需要 XDS560v2的 Pro Trace 版本?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、XDS560v2或 ProTrace 不支持 TM4C129上的 ETM。 另一种选择是使用 Segger 的 J-Trace。

    此致、
    John