This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:N2HET 指令存储器大小

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/633523/tms570lc4357-n2het-instruction-memory-size

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

 TMS570LC4357中的 H2HET 模块 支持多少条指令? 我从各种来源找到160、256和512。

具体而言、 从 HALCoGen 生成的 HL_reg_het.h 文件包含 het1RamBase 结构中的160个元素。 数据表 中的"1.1特性"和"7.6.1特性"均为256。 最后、TRM 在 "表23-2中列出了指令0-0x1FF。 N2HET RAM 组结构"、这是512条指令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    很抱歉造成混淆。 器件上的 NHET RAM 为256条指令、如数据表中所述、并且为了供将来参考、数据表在 TI 文档方面始终优先。 即使我们在此特定器件中仅实施256、您从 TRM 表中推断的512大小也是 N2HET IP 的最大支持值。 Halcogen 映射的160个大小用于跨器件兼容性、因为我们的大多数其他器件仅支持160条指令。