This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:用于 ECC 生成的 nowecc 工具

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: NOWECC, UNIFLASH, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/632100/tms570ls1114-nowecc-tool-for-ecc-generation

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:NOWECCUNIFLASHHALCOGEN

您好!

外部 NOWECC 生成工具不再可用。 我们是否建议使用基于链接器的 ECC 生成或基于 CCS 加载程序的 ECC 生成?

一个附带问题:IAR IDE 能否像 CCS IDE 一样为 TMS570器件正确生成 ECC?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hunter、

    CCS 和 Uniflash 均可用于生成 ECC。 我不是关于 IAR IDE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    谢谢。 您能否澄清一下 IAR 可以/不能为 ECC 生成做些什么?
    IAR 是否可以高效地用于 Hercules 开发?

    谢谢、
    -Gunter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、

    我相当确定(意味着不是100%) IAR 工具也可以生成 ECC 值、但这将是向他们的支持团队提出的更好的问题。

    关于使用 IAR 与 Hercules 进行开发、我们有许多客户有效地使用了它。 我知道最近出现的一些问题确实带来了一些障碍、例如对我们的 Halcogen 生成的驱动程序的 CSP 支持和 SafeTI 诊断库。 CSP 唯一支持基于 CCS 的代码开发。 这意味着、这些软件包的任何安全标准合规性相关材料都需要在您的支持下生成错误的材料。 不过、作为第二选项、您可以使用 CSP 中注明的指定 TI 编译器编译驱动程序和诊断库代码、然后将目标代码链接到 IAR 应用。 这样、您仍然可以利用这些驱动程序的 CSP (合规性支持包)。