Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT, TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、 TM4C1294NCPDT、
您好!
我已经对串行转以太网转换器进行了编程、并已在 EK-TM4C1294XL Launchpad 上成功进行了测试。 现在、我已经转向专为该设施设计的定制板。 当我运行代码时、我的 PC 上检测到以太网、定制板上的 LED 也会亮起。 我还能够获取电路板的静态 IP、但无法从获取的 IP 打开配置网页。 此外、我无法使用设备对 PC 执行任何 ping 操作。(我使用 MS-DOS 进行了检查)。 我使用 Wireshark 实用程序可视化数据。
在这里,我还能够检测笔记本电脑上的以太网。 我正在将 ICMP 数据包从笔记本电脑的 IP 地址192.168.1.130发送到分配给定制板的静态 IP 地址192.168.1.5。 对于主板,子网掩码为255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1。
对于我的笔记本电脑、子网掩码 为255.255.255.0、默认网关为 192.168.1.1.
但是、当我将其连接到 Launchpad 时、所有操作都可以使用相同的代码进行。 我还将从主板获取到笔记本电脑 IP 的 ICMP 响应数据包。
什么可能是错误? 配置或硬件中是否存在错误?
此致、
奥 poorv