This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:查询:USB 编程工具

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/632776/tms570ls1227-enquiry-usb-programming-tool

器件型号:TMS570LS1227

下午好!

在过去的几个月中、我编写了一些代码并在 TMS570 Launchpad 上进行了测试。

下周我们的一些定制 PCB 将会出现、其中包含 TMS570LS1227和 JTAG 接头、但没有 USB 转 JTAG 仿真器。

我想知道有哪些可用于 Hercules 微控制 器的编程和调试工具、它们可以通过 USB 直接与我的笔记本电脑连接、并通过 JTAG 与 UC 连接。

这是否能实现?

http://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U#0

谢谢100万、

索非亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、

    您链接到的器件是支持 Hercules 器件的多个器件之一。 重要的是、仿真器是否具有正确的连接器配置或是否具有适合器件引脚的适配器。 通常、Hercules 需要传统的 TI 14引脚适配器或 TI XDS110适配器。 您链接到的新型 XDS110独立仿真器默认具有 CTI-20引脚连接器、但附带了多个可与 Hercules 搭配使用的适配器。

    有关支持的仿真器的更大摘要列表、请查看此处: www.ti.com/.../tools-software.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck。

    我看到 XDS100V3不是兼容的、但我可以在这里(第12页) www.ti.com/.../sprt285f.pdf 看到 XDS100V3与 Arm Cortex 器件兼容。 包含 TMS570的裸片?

    提前感谢、

    索非亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、

    我在发布的文档中看到了相同的内容、但我不熟悉它。 它可能很简单、因为 CCS 驱动程序不可用、或者只是未经 Hercules 验证。 因为我没有使用过它、也没有听说有人使用过它、所以我不能推荐它。 欢迎您在此尝试并发表您的体验。 但是、如果您遇到任何问题、我们的帮助能力将非常有限。