This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:用于信号质量验证的 LAN &USB 测试模式

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/632375/tm4c129xnczad-lan-usb-testing-mode-for-signal-quality-verify

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

我是否可以知道如何启用 TM4C129XNCZAD LAN 和 USB 测试模式以进行信号质量验证?

例如"眼图"。

谢谢。

此致、

Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有特殊的测试模式。 只需在"眼图"测试期间使用功能模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我、如何使用眼图测试、是否可以将 TI 标准测试图像编程到 TM4C129XNZAD 中?

    还是3方示例代码应该由我自己修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不提供此模式。 请查阅您的测试设备的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海报可以"租用"这种测试设备-(通常情况下)有人"熟练"操作设备将会提供该设备-并指导用户设置和操作...

    从"此处的供应商员工"请求此类(明显)"非 MCU 指导"-远非正确使用论坛...