This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:PBIST.PACT.PACT1卡在0

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/632757/tms570ls1227-pbist-pact-pact1-is-stuck-at-0

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

线程中

对于 PBIST PACT 寄存器设置为0x3以及 PACT1不能置位这一事实、有人提出了一个问题。 据指出,PACT1是不必要的,因此,任何地方说将 PACT 设置为0x3,实际上可以/应该说将 PACT 设置为0x1。 这适用于 TMS570LC4357。 我对 TMS570LS1227有同样的问题。 该帖子从未得到明确的确认。 是否可以这么做。

我无法评论原始帖子、因为它由于某种原因被锁定。

此致、Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    感谢您的反馈。 我提交了一个文档错误、显示了对我们所有 TRMS 的影响。 我们的计划是在2018年第1季度末之前发布一轮更新/更正、其中将包括此更正。 请继续遵循您链接到的主题的指导。