This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:无法通过 SSI 将固件从一个 MCU 加载到另一个 MCU

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/632539/ccs-tm4c1294ncpdt-unable-to-load-firmware-from-one-mcu-to-another-through-ssi

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在进行一个项目、其中一个 TM4C1294NCPDT 需要通过 SSI 将固件加载到另一个。 问题在于、目标 MCU 内部似乎已经有一个程序、这在某种程度上不允许通过 SSI 重新编程。

加重处罚情节:两者都在 PCB 内。 "加载器"MCU 具有外部 JTAG 连接、可通过该连接对其进行编程。 现在、目标 MCU 只有一个到第一个的 SSI 连接、不再有。 它们都很难焊接 SMD。 因此 、在我的实验中、几乎不可能将跳线连接到任何引脚。

问题:加载器 MCU 能否擦除所有目标存储器或强制 通过 SSI 写入代码? 如果不是,考虑到情况,我是否可以采取任何方式来做到这一点?

谢谢、

Nori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它完全取决于目标 MCU 中的代码。 如果 MCU 中包含代码、则会绕过 ROM 引导加载程序。 然后、目标器件中的代码需要调用 ROM 引导加载程序、或实现其自己的引导加载程序。