This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS0232:如何使用 Uniflah 将程序加载到电路板中?

Guru**** 2585365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS0232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631593/compiler-tms570ls0232-how-to-use-uniflah-to-load-program-into-the-board

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、TI 工程师

我想将程序加载到我的设计板中。 该板基于 TMS570LS0232。 CCS 可以生成有关我的项目的 hex 文件。 我想通过 Uniflash 将十六进制文件加载到电路板中。 但是、加载后、程序无法在电路板上运行。 希望工程师能帮我。

谢谢!

此致!

新宇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinyu、

    请告诉我们您如何生成十六进制文件:
    1.输出格式
    2.存储器宽度
    3. ROM 宽度
    4. Entrypoint 地址
    等等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang

    我已尝试根据您的建议设置十六进制文件。 但是、Uniflash 可以擦除电路板的闪存。 它显示已成功加载映像。 我的板上没有反应。 我认为它已经加载到我的板中。 我很困惑为什么它不能运行?

    谢谢!

    此致!

    新宇