This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:图形库优化

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/632298/tm4c129encpdt-graphics-library-optimization

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

我使用的是 EK-tm4c129开发板。 我已将 此开发板与基于 ssd1963控制器的7英寸 TFT 显示屏相连接。 一切正常。

现在、我想 连续更新显示上的八到十个参数、但参数更新速度非常慢。

我在120MHz 下使用了 Tiva 板、但没有使用任何延迟。通过持续更新参数、我得到了以下视频的结果。

在这里 、我仅更新参数、而不是全屏显示。

我已经应用了软件优化。

是否有任何方法可以进一步提高显示更新或优化的速度?

e2e.ti.com/.../VID_5F00_20171016_5F00_095834.mp4 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有魔法。 您需要识别系统中的瓶颈。 (软件花费的大部分时间是什么?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也有人指出、您的右上行已(不完整)更新。 (最右侧的字符看起来不稳定。)

    未能定义您认为"太慢"的定义。   更有用(即(部分)帮助)是您报告更新1和更新 n 之间的测量时间。 (定义"n")  请描述您执行此类测量的"方式"。

    您说已经在应用"软件优化"。 然而-您的结果(到目前为止)证明不能令人满意-也许"优化"尚未完全/真正获得。   (即"未获得"(象牙)-无法抗拒...)

    在显示字段中列出选择的前5个"软件优化因子"一段时间后、将会非常有用...   这种"有限的屏幕更新"(尤其是所有文本)应该会导致@"闪电速度"、这会使任何"优化声明"产生很大的争议...