This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:TM4C DFU 编程_LMDFUDownloadBin 返回-4

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631524/tm4c1290ncpdt-tm4c-dfu-programming-_lmdfudownloadbin-return--4

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好、e2e、

我们的客户正在使用 TM4C DFU 对内部闪存进行编程、DFU 引导加载程序是自己定制的、所有操作都可以通过 windows dfuprog.exe 正常运行。

但最近他们发现电路板无法成功编程、错误如下所示、他们想知道是否有更多有关"_LMDFUDownloadBin Return -4"的信息、他们需要对此进行详细调试。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、
    我不知道发生了什么。 如果您使用 LM 闪存编程器在 DFU 模式下对其进行编程、它会起作用吗? 您是否在另一台 PC 上尝试过? 如果您使用"dfuprog -e"、窗口是否会识别该器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请在运行 dfuprog.exe -e 时查看以下结果、对于 LM 闪存编程器、客户稍后会执行、它与在 DOS 命令行中运行 dfuprg 是否不同?

    谢谢。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、
    客户有多少个电路板? 好的电路板是否仍然可以与 dfuprog 配合使用? 他们能否比较同一台 PC 上的好板和坏板之间的 dfuprog 输出。 您能不能建议他们在另一台 PC 上尝试坏板。 我建议使用 Windows 7 PC 而不是 Windows 10。

    另一个需要询问的问题是、最后一次通过 dfuprog 成功加载到 MCU 中的程序是什么。 此最新版本和所有先前版本之间有哪些更改? 他们更改的代码中可能阻止未来 dfuprog 操作的内容。 这只是一个猜测。 即使 dfuprog 不起作用、MCU 本身如何? 它是否仍在运行? 有几个问题可以咨询客户。