This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PZ:频繁写入 TM4C1231H6PZ EEPROM 的问题

Guru**** 2903650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/632188/tm4c1231h6pz-an-issue-about-frequently-write-in-tm4c1231h6pz-eeprom

器件型号:TM4C1231H6PZ

尊敬的所有人:

当我使用 EEPROM 中频繁写入数据的 TM4C1231H6PZI MCU 时、它将在长时间写入后分解。 我是否需要进行一些复位操作?  

在我的应用中、我们制作了大约500块电路板、并在客户发现所有 TM4C1231H6PZI MCU 都无法正常工作半年后运行。 这不是因为 MCU 存在短暂问题而不是发热。 我认为 TM4C1231H6PZI 没有损坏。 但 MCU 无法继续工作,无法在线加载程序或调试。 我们认为这可能是因为 MCU 被锁定、所以我们尝试将其解锁。 但它仍然不起作用。  

我们的应用非常简单、代码也不是很大。 我们怀疑问题可能是因为经常在 EEPROM 中写入。 在这种情况下、MCU 需要每1秒在同一 EEPROM 区域写入时间。 因此、我们进行了一项测试、该测试更频繁地在 EEPROM 区域写入1ms。 我们发现无法继续写入 TM4C1231H6PZI EEPROM,并且始终保留。 然后 TM4C1231H6PZI 将无法工作,无法实现任何功能,也无法在其中加载新代码。  

出现这种情况的目的是什么?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Damien Zhang ]当我使用 TM4C1231H6PZI MCU 经常在 EEPROM 中进行数据写入时、它将在长时间写入后中断。 我是否需要进行一些复位操作?  [/报价]

    一旦失败、它就失败了。 没有恢复。

    [引用用户="Damien Zhang 的说法]在我的应用中、我们制作了大约500块电路板、并在客户发现大约所有 TM4C1231H6PZI MCU 都无法正常工作半年后进行了运行。 这不是因为 MCU 存在短暂问题而不是发热。 我认为 TM4C1231H6PZI 没有损坏。 但 MCU 无法继续工作,无法在线加载程序或调试。 我们认为这可能是因为 MCU 被锁定、所以我们尝试将其解锁。 但它仍然不起作用。  [/报价]

    您是否已查看勘误表? 有几个重要的勘误表、其中包括一些可以使微控制器实现砖型的 IIRC。

    [引用 USER="Damien Zhang ]我们进行了一项测试、该测试更频繁地在某个 EEPROM 区域中写入1ms。 我们发现无法继续写入 TM4C1231H6PZI EEPROM,并且始终保留一段时间。

    您需要查看规格。 写入 EE 所需的时间很长。 最坏的情况是比您尝试写入的时间长三个数量级。

    [引用用户="Damien Zhang "]这种情况的目的是什么?

    首先阅读勘误表、尤其是与 EE 相关的勘误表。

    Robert

    我不一定认为您的问题仅仅来自 EE、但您确实需要处理 EE 限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R.A. "重要安全提示:阅读勘误表!" 并且-来自供应商代理的此帖子-使错误提示变得复杂...

    将 MCU 转向"厨房洗涤槽"(尽一切努力)-相当可预测-会导致"性能缺陷"。

    小型、低成本的外部器件-设计/优化以执行任务-"避免"混乱-当此类"厨房-水槽尝试"引发(可能)泄漏时!