Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是 CCS v7.2.0.00013、编译器 v16.9.4.LTS RTOS v2.16.1.4和 XDCtools v3.32.0.06_core
我在 任务中添加了一个 Event_pend、在程序中的其他位置添加了相应的 Event_post。
我在 TI-RTOS->Products->SYSBIOS->Synchronization -> Event->Instance Settings 下的 XCONF 部分中为其创建了一个事件句柄
但是、当我编译程序时、我收到一个错误、表明事件句柄未识别。
我执行了完全清理、但仍然有错误。
我添加了一个带有事件句柄名称的外部处理器行、它工作正常。
我过去从未需要为句柄添加外部。 我忘记了什么吗?
我创建的事件句柄名为 doSystemReset、我必须添加 extern ti_SysBIOS_KNL_Event_Handle doSystemReset 行;