This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:TMS570LC43 HDK 上的 RS422

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631372/tmdx570lc43hdk-rs422-on-tms570lc43-hdk

器件型号:TMDX570LC43HDK

早上好、

在我的项目中、我们需要使用 RS422、但它似乎不受电路板 TMDX570LC43HDK 的支持。

哪些解决方案可在该板上支持此协议。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    TMS570LC04357没有 RS422模块、但它具有支持 RS232的 UART 模块(不带握手功能)。 HDK 没有 RS232控制器和 D-9 RS232连接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但是如果我想将 TMDX570LC43HDK 连接到 RS422器件、可以使用哪些解决方案?
    我不确定是否可以将 USB 转 RS422适配器连接到用于对电路板进行编程的同一 USB、因为该 USB 正在模拟串行端口。
    是真的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HDK 上的迷你 USB 用于 JTAG 和 SCI (TX 和 RX)。 TMS570上的 SCI 没有握手信号、我不确定这是否符合 RS422的要求。 HDK 在连接器上有其它 SCI。