This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:将固件从 Stellaris 移植到在 Stellariswase 中使用 UPnp.h/.c 的 Tiva

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631673/tm4c1294kcpdt-porting-firmware-from-stellaris-to-tiva-that-uses-upnp-h-c-in-stellariswase

器件型号:TM4C1294KCPDT

我正在将固件从 StellarisWare 分用于 Tivaware。  Stellaris 固件使用 StellarisWare 中的 UPnp.c/.h 文件、但我在 Tivaware 中找不到等效文件。

除了启用以太网多播接收的此功能外、我几乎可以在 Tiva 中使用来自 Stellaris 的 UPnP 文件。  我找不到 Tiva 以太网控制器上的等效设置。

//
//
//! 初始化串行到以太网模块的 UPnP 会话。
//!
//! 此函数用于初始化和配置模块的 UPnP 会话。
//!
//! \无返回。
////
*****************
void
UPnPInit (void)
{
无符号超长整型 ulTemp;

//
//启用以太网多播接收(UPnP 操作需要)。
//
ulTemp = MAP_EthernetConfigGet (ETH_base);
ulTemp |= ETH_CFG_RX_AMULEN;
MAP_EthernetConfigSet (ETH_base、ulTemp);

//
//设置侦听查找和位置所需的端口
//请求。
//
UPnPStart();
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Curtis、

    LM 器件中的 TM4C129x 器件的以太网 API 已完全更改。 如果要将 lwIP 用于以太网堆栈、移植应该很简单、并且只需在项目中包含 lwIP 版本4。 如果不是 lwIP、则需要使用 EMACXxxx API、而不是驱动程序库中的 EthXxxx API。