This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:如何使 LAUNCHXL2-RM57L 不再可编程

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630544/launchxl2-rm57l-how-to-return-launchxl2-rm57l-no-more-programmable

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

晚上好。

我已经阅读过这篇文章

Hercules RM57Lx LaunchPad 开发套件

(正在供货) LAUNCHXL2-RM57L

在 Farnell.com 上、

电路板无法正常工作、问题与完全相同

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/473185

我想将电路板发送回 TI、

我该怎么做?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    很遗憾听到您遇到 Launchpad 问题。 您是否在本主题中尝试过我们工程师的建议?

    e2e.ti.com/.../473185
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、已经尝试了所有内容、
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Etanonio、

    请检查退货政策、然后在 farnell.com 上填写 RMA 表。 以下是链接:

    www.newark.com/help-returning-a-product
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Etantonio、

    如果您是通过其他网站或公司购买的、则需要与他们合作才能将其退回。 如果您是在 TI.com 上购买的、则退货政策位于以下链接 :www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.page

    您能否提供更多信息、了解您是否能够对电路板进行编程/连接、或者它是否开包即用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在2月份购买了电路板、但我在几周前就开始使用它了、我的 VR 尝试了几个没有问题的示例、因此开发环境还可以、只是电路板几乎立即被 PC 识别、 今天,我还试图将国际贸易和贸易及发展组织或国际贸易和发展组织作为基础,但没有结果,坏的历史是损失了大约50欧元。